VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:ビシェイ・シリコニクスの新SPDTアナログスイッチ
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/analog-switches/sales
 

ビシェイ・シリコニクスの新SPDTアナログスイッチ、1.6~4.3Vの低電圧動作でON抵抗は0.4Ω

カリフォルニア州サンタクララ、2006年5月8日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、デュアル単極双投(SPDT)モノリシックCMOSアナログスイッチ3種を発表した。低いON抵抗と低電圧動作、小型パッケージが特長で携帯機器や電池で動作する機器の信号切り替え用に利用できる。

新アナログスイッチDG2731DG2732DG2733の用途は携帯電話、PDA、ポータブルメディアプレーヤ、スピーカーヘッドセット、ハードディスク、モデムなど。

これら3種のアナログスイッチはいずれも1.6~4.3Vの低電圧単電源で動作する。ON抵抗値は最大出力時で0.4Ωと小さく、またONの偏差も0.03Ωと極めて小さいため低歪動作を可能にし、信号の忠実度を向上する。1.6Vロジックレベルに対応し低電圧動作のDSPやMCUの制御ロジックへのインタフェースが簡単なため、1セルのリチウムイオン電池から電源を直接供給する場合に最適。

このデバイスのラッチアップ保護はJESD78準拠のテストで300mA以上となっているが、これはビシェイ社のサブミクロンCMOS低電圧プロセス技術の成果である。ON時は電源電圧の範囲内で同じ良好な特性で双方向に導通し、OFF時には電源電圧範囲内の信号を良好に遮断する。またブレークビフォアメイク特性が保証されている。スイッチングも高速で、4.3V動作時のターンオン時間は50ns、ターンオフ時間は14ns。

DG2731DG2732には独立した制御ピンが2本あり、逆極性の制御ロジックで駆動できる。DG2731はノーマルオープン(NO)スイッチを2個とノーマルクローズ(NC)スイッチを2個内蔵した構成で、DG2732はNOスイッチが3個、NCが1個の構成となっている。DG2731と同様にDG2733 の場合もNOとNCのスイッチが各2個の構成だが、ENピンの論理レベルを「H」にすることで全スイッチがイネーブル状態になる。

これら3種のスイッチは製品の小型化に貢献する2種類の小型パッケージからの選択が可能で、DFN-10ケース(サフィックス「-E4」)は鉛フリーのニッケルパラジウム金の端子、MSOP-10ケース(サフィックス「-E3」)も同じく鉛フリーの100%つや消し錫端子となっている。両タイプともリフロー及びMSL定格に関するあらゆるJEDEC標準に適合し、また動作温度範囲は-40ºC~+85ºCとなっている。

新アナログスイッチのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8~12週間。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

 
SPDT Analog Switches
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account