VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:Vishay 新型 60A、100V 双高压 Trench MOS (TMBS™) 肖特基势垒 整流器
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/sales
 

Vishay 新型 60A、100V 双高压 Trench MOS (TMBS™) 肖特基势垒 整流器在 30A、125℃ 时具有 0.70V 的业界低正向压降(每脚)

宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 5 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)推出一款新型 Trench MOS 肖特基势垒 (TMBS) 整流器,其正向电压是迄今为止此类器件中最低的。

新型 V60100C采用共阴极 30A X 2 配置,其额定电流及额定电压分别为 60A 及 100V,该器件在 30A 及 125°C 时正向压降(每脚)为 0.70V,在 30A 及 25°C 时为 0.79V。

专为在 70W~800W 的高频开关模式电源中应用而优化的 V60100C 低正向电压及出色的转换性能可降低功耗,以及提高高压输出上的 OR-ing 二极管的效率。V60100C的典型开关模式电源应用将包括服务器、工业计算机及电信系统中的电源。该器件还将在台式电脑、服务器、笔记本电脑、等离子 (PDP) 电视、液晶电视及显示器的适配器中用于交流到直流整流。

V60100C 还可用于替代同步整流 (SR) 解决方案,并且其效率及热性能毫不逊色。

V60100C是 Vishay TMBS整流器系列中的最新成员,其采用 Trench MOS(金属氧化物半导体)技术,具有比传统平面肖特基器件更高的性能。凭借超低的正向压降,TMBS 整流器能够以更少的器件执行相同的功能,从而可节省 PCB 空间,简化设计,以及降低 OEM 厂商的成本。

V60100C采用 TO-220AB 封装,目前,其样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8~12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
Trench MOS Barrier Schottky
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account