Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Potenzialgetrennter Synchron-Halbbrücken-Gleichspannungswandler-Controller ermöglicht Abwärtswandler mit Wirkungsgraden von über 90% bei 500 kHz

Zwei-Chip-Lösung spart bei Stromversorgungen für Server und Telekom-Systeme Bauteile ein


DC/DC Controller

Products mentioned:

Si9122A
SiP11203, SiP11204
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. Juni 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen 500-kHz-Halbbrücken-Gleichspannungswandler-Controller sowie Synchrongleichrichter-Treiber, die zusammen wirkungsgradstärkere 25-W- bis 300-W-Stromversorgungen für Telekom-Systeme und Computer ermöglichen.

Der neue Halbbrücken-ControllerSi9122Aund der Sekundär-Synchrongleichrichter-TreiberSiP11203/11204ermöglichen selbst bei Ausgangsspannungen unter 3,3 V Gleichspannungswandler-Wirkungsgrade von über 90%. Sie sind eine ideale Lösung für Stromversorgungsmodule und Netzwerkkarten für Festnetz-Telefonsysteme, Vermittlungseinrichtungen, verteilte Stromversorgungssysteme, Intermediate-Bus-Wandler und Brick-Wandler.

Halbbrücken-Controller Si9122A
DerSi9122Aist für den Eingangsspannungsbereich von 36 V bis 75 V (Festnetz-Telekom-Betriebsspannungsbereich) ausgelegt und widersteht Transienten von bis zu 100 V/100 ms. Er kann die Low- und High-Side-Schalter einer Halbbrückenschaltung sowie die Synchrongleichrichter-MOSFETs auf der Sekundärseite der Brücke ansteuern. DerSi9122Averwendet zur Ansteuerung dieser sekundären MOSFETs mit geringem On-Widerstand einen Pulstransformator und erzielt dadurch im Vergleich zu Implementationen auf der Basis von Schottky-Dioden einen höheren Wandlerwirkungsgrad.

Die chip-interne Steuerung der Totzeiten zwischen den primären und sekundären Synchronsignalen gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad und verhindert einen Transformatorkurzschluss. Die Schaltfrequenz ist über einen externen Widerstand im Bereich von 200 kHz bis 500 kHz programmierbar. Ausgeklügelte Überwachungs- und Steuerschaltungen imSi9122Aerlauben es dem Entwickler, die maximale Stromstärke im Primärkreis vorzugeben; dadurch geht das System im Kurzschlussfalle in den Konstantstrombetrieb über. Die gleiche Schaltung begrenzt auch den Einschaltstrom bei starker kapazitiver Belastung oder beim Parallelschalten mehrerer Stromversorgungen.

DerSi9122Aist im TSSOP-20-Gehäuse und im MLP65-20-Gehäuse erhältlich.

Sekundär-Synchrongleichrichter-Treiber SiP11203 und SiP11204
DerSiP11203/11204vereint in sich sieben Funktionen, die bei potenzialgetrennten Wandlern bisher meist mit diskreten Bauteilen implementiert wurden: Synchrongleichrichtertreiber, Fehlerverstärker, Präzisions-Spannungsreferenz, Optokoppler-Treiber, Steuerung des Hoch- und Herunterfahrens und Überspannungsschutz. In Verbindung mit dem Si9122A oder anderen potenzialgetrennten Gleichspannungswandlern vereinfachen diese Chips dadurch die Entwicklung kompakter Stromversorgungsmodule.

Die ChipsSiP11203/11204undSi9122Awerden über einen Pulstransformator gekoppelt; dadurch sind die Synchrongleichrichter-MOSFETs potenzialgetrennt. Das vomSiP11203/11204gelieferte Fehlersignal wird über einen Optokoppler zumSi9122Aübertragen. Die Transformatoren und der Optokoppler bewirken zusammen eine galvanische Trennung des Ausgangs vom Eingang.

Beide ICs können auf herkömmliche Weise (durch eine entsprechende Wicklung auf der Ausgangsinduktivität oder dem Leistungstransformator) gesteuert werden oder durch den gleichen Pulstransformator, der die Gate-Timing-Signale liefert. Beide ICs erzeugen eine geregelte Betriebsspannung zur Versorgung des Fehlerverstärkers und der Steuerschaltung.

DerSiP11203schaltet bei Überspannung den Synchrongleichrichter aus, derSiP11204schaltet ihn ein.

Während des Hochfahrens gewährleistet derSiP11203/11204dass die Synchrongleichrichter so lange abgeschaltet bleiben, bis die Betriebsspannung den für ordnungsgemäßes Funktionieren der Treiberschaltungen erforderlichen Wert erreicht hat. Während des Soft-Start-Intervalls ist gewährleistet, dass die Synchrongleichrichter-Einschaltzeit allmählich zunimmt. Die ICs ermöglichen auch die Steuerung der Entladungsrate der Synchrongleichrichtertreiber-Ausgänge während des Herunterfahrens.

Beide Chips sind für den Betriebsspannungsbereich von 5,5 V bis 13 V ausgelegt, haben eine geregelte interne Logikspannung von 5 V, liefern Ausgangsströme bis zu 2,2 A und können Rückströme bis zu 4 A aufnehmen. Sie sind für Hochstromanwendungen mit beliebigen Topologien vorgesehen, die sekundärseitige Treiber erfordern. Beide Treiber-Chips besitzen ein kompaktes MLP44-16-Gehäuse.

Verfügbarkeit
Die neuen Chips sindSi9122AundSiP11203/4sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword