VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:Vishay präsentiert das weltweit erste 128x32-LED-Grafikdisplay
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/displays/sales
 

Vishay präsentiert das weltweit erste 128x32-LED-Grafikdisplay mit integrierter Ansteuerelektronik und Videoschnittstellein +5-V-HC-CMOS-Technologie

Neues LED-Display bietet halbleiterbasierte Alternative zu populären Plasma-Displays

Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. Juli 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert das weltweit erste 128x32-LED-Grafikdisplay mit integrierter Ansteuerelektronik und einer Videoschnittstelle in +5-Volt-HC-CMOS-Technologie. DasLED-128G032, dass als direkter Ersatz für das populäre Plasma-Display-Modul APD-128G032 konzipiert ist, zeichnet sich durch große Helligkeit, hervorragende Ablesbarkeit und flache Bauweise aus.

DasLED-128G032bietet im Vergleich zu Plasma-Displays die vierfache Lebensdauer; dadurch verringern sich die Wartungs- und Austauschkosten. Mit einer Anzeigefläche von 324 mm 80 mm (12,75 in. x 3,15 in) ist das LED-Display für Anwendungen mit geringem oder mittlerem Informationsgehalt optimiert. Typische Beispiele sind Arcade-Spiele, Prozesssteuerungen, POS-Terminals, medizinische Geräte, Nachrichtenanzeigen und Geldautomaten.

Das LED-DisplayLED-128G032ist sehr flach (17,8 mm), die Lichtfarbe ist leuchtend-orange. Die 16.5 mm x 11,4 mm großen Zeichen sind auch aus größerer Entfernung gut zu lesen. Das Kontrastverhältnis ist >30:1 und der Betrachtungswinkel >150º.

Muster des neuen Displays sind sofort lieferbar. Produktionsstückzahlen werden in zwölf Wochen verfügbar sein; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zwölf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
LED Graphics Display
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account