Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 


Umgebungslichtsensor-Entwicklungskit von Vishay vereinfacht die Entwicklung von Beleuchtungsanwendungen der nächsten Generation

Neues Kit integriert I2C- und RS-232-Schnittstellen mit Windows®-basierter Software


Ambient Light Sensor Development Kit

Products mentioned:

Development Kit
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 


This release in:

Malvern, Pennsylvania – 9. August 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein neues Umgebungslichtsensor-Entwicklungskit, das es Entwicklern ermöglicht, die Umgebungslichthelligkeit zu messen und anzuzeigen, die Sensorempfindlichkeit abzustimmen, Software-Reaktionen zu definieren und ein Hardware-Layout zu erstellen. Mit dem neuen Kit möchte Vishay seinen Kunden dabei helfen, die Markteinführung neuer Produkte zu beschleunigen. DasEntwicklungskitunterstützt die neuen Umgebungslichtsensoren, die Vishay kürzlich vorgestellt hat.

An Hardware umfasst das auf Bestellung angefertigteEntwicklungskiteine Adapterplatine und eine Sensorplatine. Die Sensorplatine enthält außer dem Umgebungslichtsensor, den der Kunde erproben möchte, einen A/DWandler und eine I2C-Schnittstelle. Die Adapterplatine wandelt das von der Sensorkarte gelieferte I2C-Signal in ein RS-232-Signal um, das direkt von einem PC weiterverarbeitet werden kann. Durch die direkte PC-Anbindung können Entwicklungsingenieure mit der Kombination aus Sensor- und Adapterplatine schnell und einfach Systemreaktionen auf unterschiedliche Umgebungslichtbedingungen definieren. Zur Kosteneinsparung und Beschleunigung der Prototypenentwicklung können Entwickler die I2C-Schnittstelle direkt an den Controller des Endprodukts anschließen und so die Sensorplatine integrieren.

DasEntwicklungskitenthält außerdem eine auf Microsoft® Windows® basierende Software zur Anzeige der Umgebungslichthelligkeit in diversen Maßeinheiten wie Lux, Mikroampere oder Volt, wahlweise im Dezimal- oder Hexadezimalformat. Die Umgebungslichthelligkeit in Lux wird außerdem analog durch einen Balken angezeigt. Mit der Software lassen sich auch die Sensorempfindlichkeit und die Abtastrate an die individuellen Anforderungen der Anwendung anpassen. Es stehen zwei Datenerfassungsbetriebsarten zur Auswahl: kontinuierliche Abtastung in benutzerdefinierten Zeitintervallen oder triggergesteuerte Einzelabtastung.

Die Umgebungslichtsensoren von Vishay ermöglichen es, die Helligkeit von LCDs und Tastatur-Hintergrundbeleuchtungen an die jeweiligen Lichtbedingungen anzupassen und tragen dadurch dazu bei, die Leistungsaufnahme von Consumer-Produkten zu verringern. Die Sensoren verbessern nicht nur die Ablesbarkeit von Anzeigen und sparen Energie, sondern sind auch eine umweltfreundliche Alternative zu Cadmium-basierten Fotowiderständen, die gemäß den RoHS- (Restriction of Hazardous Substances) Richtlinien nicht mehr eingesetzt werden dürfen.

DasEntwicklungskitist ab sofort verfügbar. Die Bestellnummern lauten: TEMT6200FDevKit, TEMT6000DevKit, TEPT5700DevKit, TEPT4400DevKit oder TEPT5600DevKit. Die Lieferzeit beträgt vier Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Microsoft und Windows sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Firma Microsoft Corporation. Die Verwendung der Namen Microsoft und Windows in dieser Presse-Info bedeutet nicht, dass es eine Verbindung zwischen Microsoft und Vishay-Produkten gäbe, oder dass Microsoft diese Produkte fördern oder billigen würde, oder sie zertifiziert oder genehmigt hätte.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword