Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert den ersten oberflächenmontierbaren 1-W-Widerstand im kompakten 1206-Gehäuse: Power Metal Strip® WSLP1206


surface-mount Power Metal Strip resistor
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 23. August 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert als erster Hersteller einen oberflächenmontierbaren Power-Metal-Strip®-Strommesswiderstand mit 1 W Belastbarkeit in dem sehr kleinen Gehäuse 1206. Der neue Widerstand WSLP1206 deckt den untersten Widerstandsbereich von 2 mΩ bis 50 mΩ ab und ist für Betriebstemperaturen bis 170ºC ausgelegt.

Der besonders kleine WSLP1206 kann größere Strommesswiderstände ersetzen; er spart dadurch Platz auf der Leiterplatte und ermöglicht kleinere und leichtere Endprodukte. Der Widerstand ist vorgesehen für Strommess- und Pulsanwendungen in Gleichspannungswandlern für Computer, VRMs für Laptops, Sicherheits- und -Managementsysteme für Li-Ion-Batterien sowie Kfz-Elektronik-Baugruppen wie z. B. Motormanagementsysteme, Multimedia-Geräte, Klimaanlagen oder Antiblockiersysteme.

Der WSLP1206 basiert auf einer proprietären Technologie, die es ermöglicht, extrem hoch belastbare und niederohmige Widerstände zu realisieren. Das Bauteil ist voll-geschweißt und besitzt ein Vollmetall-Widerstandselement aus einer Nickel-Chrom- oder Mangan-Kupfer-Legierung. Der Widerstand zeichnet sich aus durch eine sehr geringe Eigeninduktivität zwischen 0,5 nH und 5 nH, einen hervorragenden Frequenzgang bis 50 MHz und eine niedrige Thermospannung von weniger als 3µV/ºC.

Der neue Widerstand ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Power Metal Strip ist eine registrierte Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword