![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 新型收发器模块是业界首款 支持高达 8Mbps 数据速率的多信道 2.4GHz DSSS 收发器宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 9 月 8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出新型 2.4GHz ISM 收发器模块系列,该系列器件支持七个工作信道,每个信道均具有独特的直接序列扩频 (DSSS) 代码。这些模块实现了多种功能的独特结合,例如高数据速率、广阔的工作电压及温度范围等。这些新型模块面向各种无线应用,其中包括负载传感器与称重系统、应变计、传感器、IP 语音及音视频系统。 这些新型 Vishay RFWaves 收发器可在 2.5V~3.6V 的宽泛电压范围内运行,具有仅为 60µs 的信道切换时间,以及高达 8Mbps 的数据速率。这些收发器具有快速的唤醒时间及锁定时间,分别为 60µs 及 1µs,这二者的结合实现了在极短时间内关闭这些收发器的高效功耗管理方法,而性能毫不逊色,这尤其适用于超低功耗产品。这些模块是业界首款将这些特性集于一身的多信道 2.4GHz DSSS 收发器。 这些模块的高数据速率提高了数据传输质量,可使这些收发器用于需要高带宽的应用,提供了更加强大可靠的通信链路,并且与当前市场上的低速率替代产品相比,这些模块能够处理更复杂的网络情况。目前这些模块具有两种版本。 RFW3M 具有 3Mbps 的数据速率,而更高端的 RFW8M 具有 8Mbps 的数据速率。 这些模块的室内通信距离长达 20 米,与功率放大器配合还可增加一倍。这两种版本的器件均具有强大可靠的性能,并且可与 802.11b/g、蓝牙® 及其它无线网络共存。这些模块带有简易的 3 芯总线数字接口。这些模块均具有 15 个接口引脚,可象标准 SMT 元件那样焊接在主板上,可实现轻松的产品整合。为将这些器件集成到产品中,设计人员无需具备任何 RF 系统知识。深入的应用说明及设计文档,以及非常易用的评估套件可用于系统级整合。 这些模块可在 –40°C~+85°C 的更广阔温度范围内运行,非常适用于工业应用。它们符合 RoHS、FCC、CE、ETSI 及全球其它法规与标准。 目前,RFW3M 的样品与量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 12 周。RFW8M 的样品将于 2006 年第四季度开始供货。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||