VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:Vishay 推出 TMBS™及平面肖特基整流器
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/sales
 

Vishay 推出采用新式 SMPC 微型电源封装的 TMBS™及平面肖特基整流器

新器件的占位面积较小,为 4.8 毫米×6.7 毫米, 且具有高达 100V 及 12A 的高电流密度性能

宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 11 月 23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)推出采用新式微型封装的槽沟式金氧肖特基(Trench MOS Barrier Schottky ,简称TMBS™)与平面肖特基整流器,这些器件凭借较小的尺寸以及处理 100V、12A 电流的能力,可实现高电流密度的电源设计。

凭借 1.1 毫米的高度以及 4.8 毫米×6.7 毫米的占位面积,这些采用 SMPC 封装的新型器件可在更小的占位面积中提供更多电能,其应用包括:次级整流器以及用于交流到直流与直流到直流转换器的续流电路;用于中小型电源适配器的输出整流;诸如计算机、LCD 显示器及手机等消费类电子设备中的开关模式电源;针对汽车及工业系统中螺线管驱动电路的飞轮与极性保护;用于电信及工业系统的 OR-ing 二极管。

日前推出的采用 SMPC 封装的三款 TMBS 整流器具有 100V 的额定电压,以及 8A~12A 的高电流密度。16 款新型平面肖特基整流器具有 20V~100V 的额定电压,以及 3A~10A 的高电流密度。所有这些器件均具有超低的正向电压降,以及特殊的宽底板设计,散热性高于具有类似尺寸的其它封装。

这些新型整流器的单片或双片表面贴装 SMPC (TO-277A) 封装具有与其他 SMD 器件兼容的焊盘,因此在将其用作现有器件的更高性能升级时,无需对 PCB 布局进行修改。

SMPC 整流器规范摘要表

产品类别 Vishay 部件编号 IF
(A)
VRRM
(V)
VF 在 IF 和 TJ IFSM
(A)
TJ 最大
(°C)
VF
(V)
IF
(A)
TJ
(°C)
槽沟式金氧肖特基 V12P10 12 100 0.64 12 125 200 150
V10P10 10 100 0.62 10 125 180
V8P10 8 100 0.62 8 125 150
肖特基 SS10P3 和 SS10P4 10 30 / 40 0.45 10 125 280
SS8P2L 和 SS8P3L 8 20 / 30 0.49 8 125 150
SS8PH9 和 SS8PH10 8 90 / 100 0.76 8 125 150
SS5P3 和 SS5P4 5 30 / 40 0.45 5 125 150
SS5P5 和 SS5P6 5 50 / 60 0.62 5 125 150
SS5P9 和 SS5P10 5 90 / 100 0.68 5 125 150
SS3P3L 和 SS3P4L 3 30 / 40 0.38 3 125 150
SS3P5L 和 SS3P6L 3 50 / 60 0.54 3 125 150

目前,采用 SMPC 封装的这些整流器的样品和量产批量均可提供,批量订单的供货周期为 6~8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
Schottky Rectifiers
 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account