VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:최대 35미터로 펄스 간격 코딩을 위해 최적화된 새로운 3핀 모듈
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/sales
 

비쉐이, IR 리시버 시리즈를 위한 5V 모듈 신제품 4종 출시

최대 35미터까지 펄스 거리 코딩이 가능한 새로운 3핀 모듈

2006년 11월 29일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, NYSE: VSH)가 TSOP1xxxx 시리즈 IR 리시버를 위해 우수한 성능의 펄스 간격 코딩을 특징으로 하는 4개의 새로운 모듈을 출시한다고 밝혔다.

이들 새로운 TSOP18238, TSOP19238, TSOP14838, 및TSOP12238 디바이스는 펄스 대 펄스 또는 단순히 펄스 타이밍 기법을 이용한 일련의 코딩 프로토콜을 지원하도록 설계되었으며, 현재의 TSOP4xxx, TSOP2xxx, TSOP58xxx, TSOP59xxx 시리즈의 표준형 38kHz 디바이스와 기능적으로 동일하면서 모든 표준형 IR 리모컨 애플리케이션의 동작 범위를 극대화한다. 펄스 간격 코딩을 이용한 주요 산업표준 프로토콜은 NEC 코드, 도시바 코드, 미쯔비시 코드 및 이들 코드의 변형이다.

각각의 모듈은 렌즈를 통합한 3핀 에폭시 캡슐화 모듈로 광 검출기 및 전치증폭기 회로를 포함한다. 2개의 표준형 패키지 유형 및 3개의 산업표준 핀 구성을 이용할 수 있다.

이들 새로운 디바이스는 35미터의 전송 거리로 5V로 동작하도록 설계되었다. 38kHz의 반송파 주파수를 이용하며, 내부 자동 이득 제어(AGC) 회로를 포함하고 있어 광 잡음에 대한 내성을 향상시키는 것을 비롯해 내부 금속 차폐를 통해 EMI를 방지한다. 이들 새로운 IR 리시버의 출력은 TTL 및 CMOS 호환이 가능하다. 4개 디바이스 모두 아래 표에서 알 수 있듯이 특정 핀아웃 옵션, 포워드 전류 요구, 최소 복사조도가 특징으로 최대 복사조도가 30W/m2이다.

펄스 간격 코딩으로 최적화된 새로운 IR 리시버 모듈 요약표

모듈 1 Pin 1 Pin 2 Pin 3 35미터 거리에 대한 포워드 전류 (mA) 최소 발광 (mW/m2)
TSOP18238 OUT GND Vs 400 0.30
TSOP19238 OUT Vs GND 400 0.30
TSOP14838 OUT GND Vs 250 0.15
TSOP12238 OUT Vs GND 250 0.15

현재 이들 4개 IR 리시버 모듈이 샘플 출하 및 양산되고 있으며, 대량 주문 시 납기까지는 4주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###
 
tsop
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account