![]() |
|
||||||
|
|
VISHAY 推出属于 IR 接收器系列的四款新型 5V 模块新型 3 引脚模块专门针对 35 米的脉冲距离编码而进行了优化宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 11 月 29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布为其 TSOP1xxxx IR 收发器系列增添四款具有出色脉冲距离编码性能的新型模块。 新型 TSOP18238, TSOP19238, TSOP14838, 及 TSOP12238器件符合使用脉冲对脉冲或只是存在脉冲定时方法的编码协议级别,这些器件在功能上等同于 TSOP4xxx、TSOP2xxx、TSOP58xxx 及 TSOP59xxx 系列中的当前标准 38kHz 器件,并且可最大程度地延长所有标准 IR 遥控应用的操作距离。使用脉冲距离编码的典型行业标准协议为 NEC 代码、Toshiba 代码及 Mitsubishi 代码,以及这些代码的衍生代码。 每个模块均包含光检测器及前置放大器电路,该电路安装在具有集成透镜的 3 引脚环氧树脂封装模块中。这些器件采用两种标准封装类型,以及三种业界标准引脚配置。 这些新型器件的工作电压规定为 5V,传输距离为 35 米。它们具有 38kHz 的载频,并且包含可增强抗光噪声性能的内部自动增益控制 (AGC) 电路,以及可预防 EMI 的内部金属屏蔽技术。这些新型 IR 接收器的输出可与 TTL 及 CMOS 兼容。所有这四款器件均具有 30 W/m2 的最大辐照度,并且具有特定的外引脚选件、正向电流要求以及最小辐照度特性,下表概括了这些特性。 专为脉冲距离编码而优化的新型 IR 接收器模块:一览表
目前,这四款新型 IR 收发器模块的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||