|
For more information: VISHAY 推出属于 IR 接收器系列的四款新型 5V 模块新型 3 引脚模块专门针对 35 米的脉冲距离编码而进行了优化
宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 11 月 29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布为其 TSOP1xxxx IR 收发器系列增添四款具有出色脉冲距离编码性能的新型模块。 新型 TSOP18238, TSOP19238, TSOP14838, 及 TSOP12238器件符合使用脉冲对脉冲或只是存在脉冲定时方法的编码协议级别,这些器件在功能上等同于 TSOP4xxx、TSOP2xxx、TSOP58xxx 及 TSOP59xxx 系列中的当前标准 38kHz 器件,并且可最大程度地延长所有标准 IR 遥控应用的操作距离。使用脉冲距离编码的典型行业标准协议为 NEC 代码、Toshiba 代码及 Mitsubishi 代码,以及这些代码的衍生代码。 每个模块均包含光检测器及前置放大器电路,该电路安装在具有集成透镜的 3 引脚环氧树脂封装模块中。这些器件采用两种标准封装类型,以及三种业界标准引脚配置。 这些新型器件的工作电压规定为 5V,传输距离为 35 米。它们具有 38kHz 的载频,并且包含可增强抗光噪声性能的内部自动增益控制 (AGC) 电路,以及可预防 EMI 的内部金属屏蔽技术。这些新型 IR 接收器的输出可与 TTL 及 CMOS 兼容。所有这四款器件均具有 30 W/m2 的最大辐照度,并且具有特定的外引脚选件、正向电流要求以及最小辐照度特性,下表概括了这些特性。 专为脉冲距离编码而优化的新型 IR 接收器模块:一览表
目前,这四款新型 IR 收发器模块的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. |