VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:Vishay präsentiert neue IR-Empfänger-Module im kompakten Minicast-Gehäuse
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/sales
 

Vishay präsentiert neue IR-Empfänger-Module im kompakten Minicast-Gehäuse

Neue Module sind in 3-V- und 5-V-Versionen erhältlich und arbeiten mit Frequenzen zwischen 30 kHz und 56 kHz

Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. November 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert acht neue Infrarot-Empfänger-Modulfamilien in einem neuen Minicast-Gehäuse, die weitgehend unempfindlich gegenüber elektromechanischer Störstrahlung sind und ein hochgenaues Bandpassfilter enthalten.

Die neuen Module sind als anschlusskompatibler Ersatz für kompakte Standardmodule in Fernsteuerungen für Unterhaltungselektronikprodukte, Computer, Klimaanlagen, Spielkonsolen und industrielle Systeme vorgesehen.

Das neue Gehäuse wurde für effiziente Produktion ohne Kompromisse bei der Qualität oder Robustheit optimiert und filtert Rauschsignale – beispielsweise Störlicht aus Leuchtstofflampen – besser heraus. Die für Vishay patentierte interne Metallabschirmung gewährleistet eine hervorragende Immunität gegen elektromagnetische Störeinstreuungen.

Jedes Minicast-Modul enthält einen Fotodetektor und einen Vorverstärker in einem 3-poligen Epoxy-Gehäuse mit einer integrierten halbzylindrischen Linse. Die neuen Module sind in 3-V- und 5-V-Versionen erhältlich und arbeiten mit Trägerfrequenzen zwischen 30 kHz und 56 kHz.

Als führender Anbieter von IR-Empfänger-Modulen bietet Vishay mehrere Versionen seiner Minicast-Module an, die sich in ihren AGC-Charakteristiken unterscheiden. Dadurch ist für jede Codierungsart und jede optische Umgebung eine passende Lösung verfügbar.

Neue IR-Empfänger-Module mit optimierter Störunterdrückung: Übersicht

ModulAnschluss 1Anschluss 2Anschluss 3ReichweiteMindest-Strahlungsintensität (Vs = 3 V) (30 kHz to 40 kHz)Mindest-Strahlungsintensität (Vs = 5 V) (30 kHz to 40 kHz)
TSOP382xxOUTGNDVs30 m0,4 mW/m20,55 mW/m2
TSOP381xxOUTGNDVs30 m0,4 mW/m20,55 mW/m2
TSOP582xxOUTGNDVs35 mN/A0,35 mW/m2
TSOP581xxOUTGNDVs35 mN/A0.35 mW/m2
TSOP392xxOUTVsGND30 m0,4 mW/m20,55 mW/m2
TSOP391xxOUTVsGND30 m0,4 mW/m20,55 mW/m2
TSOP592xxOUTVsGND35 mN/A0,35 mW/m2
TSOP591xxOUTVsGND35 mN/A0,35 mW/m2

Die neuen Minicast-IR-Empfänger-Module sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
 
opto_tsop
 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account