VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:ビシェイ社、小型Minicastパッケージの新IRレシーバモジュールを発表
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/sales
 

ビシェイ社、小型Minicastパッケージの新IRレシーバモジュールを発表

新モジュールは3V用と5V用、周波数は30 kHz~56 kHz

ペンシルバニア州マルバーン市、2006年11月29日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、8種類の新シリーズIRレシーバモジュールを発表した。新タイプのMinicastパッケージでEMI耐性が高く、高精度の帯域フィルタ付きという特長を持つ。

この新しいデバイスは、民生用電子機器、コンピュータ、空調、ゲーム機、産業用システム等に使われる標準のリモートコントロール用小型モジュールをそのまま置き換え可能な設計になっている。

新パッケージは最適な耐雑音特性が得られるよう、蛍光灯からなどのノイズ信号に対するフィルタリング特性が改善され、またビシェイ社の特許による金属シールド内蔵技術により高いEMI耐性が確保されている。 同時に、品質や堅牢性を損なわずに効率的な製造が可能なよう最適化されている。

いずれのMinicastデバイスも半円筒型レンズ付きの3端子エポキシ封止モジュールで、フォトデテクタとプリアンプ回路が内蔵されている。3V用と5V用があり、30 kHz~56 kHzのキャリア周波数で動作する。

ビシェイ社はIRレシーバモジュールソリューションの最先端メーカーで、あらゆる光環境ですべてのコード方式に対応した最適な性能が得られるよう、AGCパラメータを変えた各種のMinicastモジュールを提供している。

ノイズ抑圧用に最適化された新IRレシーバモジュール:主要特性表

モジュール ピン1 ピン2 ピン3 送信距離 最小放射照度 (Vs = 3V) (30~40kHz) 最小放射照度 (Vs = 5V) (30~40kHz)
TSOP382xx 出力 GND Vs 30 m 0.4 mW/m2 0.55 mW/m2
TSOP381xx 出力 GND Vs 30 m 0.4 mW/m2 0.55 mW/m2
TSOP582xx 出力 GND Vs 35 m N/A 0.35 mW/m2
TSOP581xx 出力 GND Vs 35 m N/A 0.35 mW/m2
TSOP392xx 出力 Vs GND 30 m 0.4 mW/m2 0.55 mW/m2
TSOP391xx 出力 Vs GND 30 m 0.4 mW/m2 0.55 mW/m2
TSOP592xx 出力 Vs GND 35 m N/A 0.35 mW/m2
TSOP591xx 出力 Vs GND 35 m N/A 0.35 mW/m2

Minicastパッケージの新IRレシーバモジュールのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時のリードタイムは4週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
 
opto_tsop
 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account