Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay integriert IrDA-Transceiver und Fernsteuerungsempfänger für Multimedia-PCs und Fernseher in einem Gehäuse mit drei = Linsen

Neues Bauteil bietet 18 Meter Fernsteuerungsreichweite und unterstützt IrDA-Datenraten bis 4 Mbit/s


tfdu1700

Products mentioned:

TFDU7100
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 4. Dezember 2006. Vishay Intertechnology hat seine Optoelektronik-Produktpalette um ein neues Bauteil für den PC-Markt erweitert, das einen Fernsteuerungsempfänger und einen IrDA-Transceiver in einem einzigen, oberflächenmontierbaren Gehäuse mit drei Linsen in sich vereint.

In einem Notebook- oder Multimedia-Computer ermöglicht der neue TFDU7100 sowohl das Fernsteuern von Video- oder Musikwiedergabegeräten als auch drahtloses Austauschen von Foto-, MP3- und sonstigen Dateiformaten. Dadurch, dass alle diese Funktionen in einem einzigen Chip integriert sind, können Entwickler von PC-Gehäusen die Anzahl der Tageslichtfilterfenster reduzieren und brauchen sich nicht mehr zwischen Fernsteuerungs- oder IrDA-Funktionalität zu entscheiden.

Das 8-polige Gehäuse des TFDU7100 enthält zwei schnelle PIN-Fotodioden, einen Infrarot-Sender, ein IrDA-Steuer-IC und ein Fernsteuerungs-IC. Das Fernsteuerungs-IC im TFDU7100 ist mit den Microsoft®’s Media Center Spezifikationen konform; es empfängt Signale mit Trägerfrequenzen zwischen 20 kHz und 60 kHz über eine Entfernung von mindestens 5 Metern. Die maximale Empfangsreichweite beträgt 18 Meter im Frequenzbereich von 36 kHz bis 38 kHz. Das IrDA-IC unterstützt alle IrDA-Datenraten bis zu 4 Mbit/s über die inhärent sichere Entfernung von 1 Meter.

Der TFDU7100 hat die gleiche Gehäusegröße und das gleiche Anschlussraster wie die 4-Mbit/s-Transceiver von Vishay, die heute in 80% aller IrDA-fähigen Notebook-PCs eingesetzt werden. Das vereinfacht die Migration zum TFDU7100. Das Bauteil kann mit den Linsen zur Seite oder nach oben zeigend eingebaut werden; es ist dadurch besonders flexibel einsetzbar. Der kombinierte IrDA-Transceiver/Fernsteuerungsempfänger TFU7100 ist für eine Betriebsspannung zwischen 2,7 V und 5,5 V und für den Temperaturbereich von –25º C bis +85º C ausgelegt. Er ist bleifrei und mit bleifreien Lötprozessen kompatibel und erfüllt die Anforderungen der Richtlinien RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC.

Der kombinierte IrDA/Transceiver/Fernsteuerungsempfänger TFDU7100 ist ab sofort lieferbar. Die Lieferzeit beträgt sechs Wochen.

Alle hier erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Verwendung der Namen Microsoft und Media Center in dieser Presse-Info bedeutet nicht, dass es eine Verbindung zwischen Microsoft und Vishay-Produkten gäbe, oder dass Microsoft diese Produkte fördern oder billigen würde, oder sie zertifiziert oder genehmigt hätte.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword