Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Thermische Modelle für Optokoppler-Produkte von Vishay sparen wertvolle Entwicklungszeit

Vishay ist der erste Hersteller von Optokopplern und Halbleiterrelais, der detaillierte thermische Modelle für neue Bauteile mit über 200 mW Verlustleistung bereitstellt


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. Dezember 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert detaillierte thermische Modelle für seine neuen Optokoppler und Halbleiterrelais (SSRs, Solid-state Relays) mit Gesamtverlustleistungen von 200 mW und mehr. Vishay ist damit der erste Optokoppler- und SSR-Hersteller, der solche Modelle bereitstellt. Diese Modelle sparen eine Menge Entwicklungszeit.

Die von Vishay bereitgestellten thermischen Daten ermöglichen es Entwicklern, die Wärmeverteilung und den Wärmewiderstand von Optokopplern und SSRs genauer zu simulieren. Vishay stellt sowohl ein kompaktes thermisches Modell bereit als auch ein FLOTHERM-Modell für Kunden, die diese Software von Flomerics einsetzen.

Die Modelle berücksichtigen nicht nur elementare Wärmecharakteristiken wie Sperrschicht-Umgebung- oder Sperrschicht-Gehäuse-Wärmewiderstand, sondern sämtliche Komponenten des thermischen Netzwerks. Aus diesen Werten lassen sich dann die bei vorgegebenen Betriebsbedingungen resultierenden Temperaturen berechnen. Das thermische Verhalten in einer bestimmten Anwendung ist vom Leiterplattenmaterial, dem Leiterplattenlayout und der Dicke der Leiterbahnen abhängig.

Die zur Modellierung der Optokoppler und Halbleiterrelais von Vishay verwendete FLOTHERM-Analysesoftware prognostiziert mithilfe von Flüssigkeitsdynamik-Berechnungsverfahren den Luftstrom und die Temperaturumgebung von Bauteilen und Baugruppen in industriellen Systemen, Computern, Telekommunikationssystemen und sonstigen Endprodukten. Dies ermöglicht es dem Entwickler, die Ursache für Überhitzung zu ermitteln und das Problem schnell und einfach durch eine entsprechende Design-Änderung zu beheben.

Vishay ist einer der weltweit größten Hersteller von Optokoppler-Produkten. Vishays Angebot umfasst Optokoppler, Halbleiterrelais, Infrarot-Datenkommunikationstransceiver (IRDCs), Infrarotsensoren, Infrarotempfänger, LEDs und kundenspezifische Optoelektronik-Bauelemente.

Die ersten Optokoppler-Produkte, für die detaillierte thermische Modelle bereitstehen, sind das 60V/10Ω-HalbleiterrelaisVO1400AEFT2, der 0,5A-IGBT-Treiber VO3150, die Zero-Crossing-PhototriacsVO3063,VO3062(1,5kV/µs),VO4154,VO4156,VO4157, undVO4158(5kV/µs) sowie die Non-Zero-Crossing-PhototriacsVO4254,VO4256,VO4257, undVO4258(5kV/µs). Alle Bauteile dieser Familien sind ab sofort in Produktionsstückzahlen erhältlich; die Lieferzeiten betragen sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword