VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:비쉐이, 새로운 고정밀 Z-Foil 저항 Z201 출시
문의:
보도자료 문의: e-mail andrew.post@vishay.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/resistors-discrete/metal-foil/sales
 

비쉐이의 새로운 고정밀 Z-Foil 저항 Z201, 업계 최초로 ±0.05ppm/°C(0°C ~ +60°C)의 매우 낮은 TCR 값, 정격 전력에서 ±5ppm의 낮은 PCR, ±0.005%(50ppm)의 허용오차, 25,000V 이상의 ESD 특징 제공

±0.005%로 개선된 부하 수명, 링잉 현상 없이 1NS의 라이즈 타임 달성

2006년 12월 15일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)가 성능이 크게 개선된 초고정밀 Z-Foil 저항 Z201을 출시한다고 밝혔다. 이 제품은 업계 최초로 0°C ~ +60°C의 온도 범위에서 ±0.05ppm/°C, -55°C ~ +125°C에서 ±0.2ppm/°C의 매우 낮은 TCR 값을 제공한다. 뿐만 아니라 정격 전력에서 5ppm의 우수한 PCR(“셀프 히팅에 의한 ∆R”), ±0.005%의 타이트한 허용오차, 그리고 ±0.005%의 부하 수명 안정성를 제공한다.

비쉐이의 혁명적인 ‘Z기반’ 포일(foil) 기술은 주위 온도 변화(TCR) 및 적용 전력 변화(PCR)에 대한 저항 부분의 민감도를 대폭 감소시킨다. 다른 저항 기술에 비해 안정성이 몇배나 뛰어나기 때문에 설계자들이 고정 저항 애플리케이션에서 높은 정확도를 보장할 수 있도록 해준다.

새로운 Z201은 정밀 앰프, 고정밀 계측기기, 의료 및 자동 테스트 장비, 하이엔드 스테레오 장비, 전자빔 스캐닝 및 기록 장비, 군사, 항공우주 및 다운홀 장비 및 기계 등에 사용된다.

새로운 Z201 디바이스는 70°C에서 2천시간 동안 ±0.005%의 부하 수명 안정성을 비롯해 10Ω ~ 100kΩ의 저항 범위, 125°C에서 0.3W의 정격 전력, -40dB 미만의 전류 잡음, 최대 0.1µV°C(일반적으로 0.05) 서멀 EMF가 특징이다. 이 제품은 고주파 동작 방식을 적용해 링잉(ringing) 없이 라이즈 타임(rise time)이 1.0ns이며, 무유도(non-inductive), 비정전용량성(non-capacititve) 설계가 특징이다. 이 디바이스는 소형 패키지 크기를 제공하며, 기존의 S102C/K 시리즈의 드롭인(drop-in) 대체품으로 사용될 수 있다.

지난 수십년간 많은 노력에도 불구하고, ESD(electrostatic discharge)는 여전히 생산 수율과, 제조 비용, 제품 품질, 제품 안정성 및 수익성에 영향을 미치고 있다. 산업 전문가들은 전자 업계에서의 ESD로 인한 실제 손해액은 해마다 수십억달러에 이른다고 추정했다. Z201 저항은 25,000V 이상의 ESD를 가지고 있어 가장 높은 3개 ESD 표준의 모든 주요 요건들을 만족시키고도 남기 때문에 ESD에 대해 영향을 받지 않는다.

새로운 Z201은 여러 이점을 제공, 솔루션 비용을 절감함으로써 설계자들이 다른 부품의 제한적인 부분을 극복할 수 있는 일관된 저항 성능을 달성하고, 최종 제품 테스팅의 필요성을 줄여준다.

현재Z201 저항의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 납기까지 4-6주의 시간이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
Z-Foil Resistors
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account