VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:Vishay 的新型 Z201 超高精度 Z 箔电阻
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com
销售联络: http://www.vishay.com/resistors-discrete/metal-foil/sales
 

Vishay 的新型 Z201 超高精度 Z 箔电阻是 首款将 ±0.05 ppm/°C (0°C~+60°C) 的超低典型 TCR、 以额定功率运行时 ±5 ppm 的低 PCR、±0.005% (50 ppm) 的 低容差以及高于 25,000V 的静电释放 (ESD) 集于一身的电阻

改进的器件具有 ±0.005% 的负载寿命稳定性以及无响声产生的 1ns 上升时间

宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 12 月 5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出业界首款改进型 Z201Z201 超高精度 Z 箔电阻,该器件在 0°C~+60°C 时具有 ±0.05 ppm/°C 的超低 TCR 且在 -55°C~+125°C 时 TCR 为 ±0.2 ppm/°C,以额定功率运行时具有 ±5 ppm 的出色 PCR(“∆R,由于自加热”),并且具有 ±0.005 % 的低容差以及 ±0.005% 的负载寿命稳定性。

Vishay 的创新型“Z”箔技术极大降低了电子组件对周围环境变化 (TCR) 及应用功率变化 (PCR) 的敏感度。这种比其它任何电阻技术高一个数量级以上的突破性稳定水平可使设计人员确保在固定电阻应用中实现高精确度。

新型 Z201的应用包括高精度放大器;高精度仪表;医疗及自动化测试设备;高端立体声设备;电子束扫描与记录设备;军事、航空及井下设备与仪表。

Z201器件在 70°C 时、运行时间长达 2000 小时具有 ±0.005% 的负载寿命稳定性;电阻范围介于 10Ω~100kΩ;125°C 时额定功率为 0.3W;电流噪声低于 -40dB;最大热 EMF 为 0.1µV °C(典型值为 0.05µV °C)。该器件可实现上升时间为 1.0ns 且无响声的高频率运行,其采用了无电感、无电容的设计。该器件采用小型封装,可作为先前 S102C/K 系列电阻的直接替代器件。

尽管在过去十年中付出了大量努力,但静电释放 (ESD) 仍然影响生产良率、制造成本、产品质量、产品可靠性及盈利能力。据行业专家估计,ESD 对电子行业造成的实际损失每年达数十亿美元。该 Z201电阻具有 25,000V 以上的 ESD,因此充分满足了所有三种最高 ESD 标准分类的最高要求,并且使其对 ESD 的敏感度极低。

由于其规范,新型 Z201将降低解决方案成本,从而使设计人员能够依赖始终如一的电阻性能克服对其它元件的限制,并降低对终端产品测试的需求。

目前,改进型 Z 箔电阻Z201的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
Z-Foil Resistors
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account