Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Marti Spalding, Vishay Measurements Group
Phone:  919-374-5515 
Fax:  919-365-3303 
E-mail:  marti.spalding@vishaypg.com

Sales contact: 


Neue Hybridsensoren von Vishay Micro-Measurements – optionell mit Miniatur-Signalverstärkern

Neue Sensoren für Anwendungen bei Konsumgütern, bei der Prozesssteuerung, im Fahrzeugbau, in der Medizintechnik und vielen anderen industriellen Bereichen


061219mmhs

Products mentioned:

Hybrid Sensors
For more information:
Media contact -  Marti Spalding, Vishay Measurements Group
Phone:  919-374-5515 
Fax:  919-365-3303 
E-mail:  marti.spalding@vishaypg.com

Sales contact: 


This release in:

MALVERN, PENNSYLVANIA -- 19. Dez. 2006 - Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) gibt die Marktfreigabe neuer Hybridsensoren zur Messung von Kraft, Weg, Druck und Beschleunigung von Vishay Micro-Measurements bekannt. Diese miniaturisierten, sehr leichten Sensoren bestehen aus Folien-DMS, die mit Präzisions-Klebetechnik auf flache Träger aus Metall, Polymer- oder Kompositwerkstoffe installiert sind. Bei der Massenproduktion der Sensoren kommen die gleichen Produktionsanlagen zum Einsatz, mit denen auch die bekannten Präzisions-DMS von Vishay Micro-Measurements gefertigt werden. Das Resultat sind Hybridsensoren mit von Produktionslos zu Produktionslos hochkonsistenten Leistungseigenschaften zu ökonomischen Preisen für Anwendungen in hohen Stückzahlen.

Einer der Hauptvorteile dieser neuen Hybridsensoren besteht darin, dass die sonst durchzuführenden Klebevorgänge zur Installation solcher Sensoren für den Anwender wegfallen. Die Hybridsensoren besitzen Montagebohrungen im Träger und können angeschraubt werden, ebenso sind Punktschweiß-Installationen oder einfaches Anklemmen möglich. Diese vereinfachten Installationsprozeduren ermöglichen zusammen mit der hohen Serienkonsistenz bedeutende Produktivitätsgewinne. Die Sensoren sind auch mit vorgefertigten Anschlussdrähten und Steckern erhältlich. Damit werden Lötvorgänge vermieden, was für den Anwender eine weitere Vereinfachung im Sensor-Handling bedeutet. Miniatur-Signalverstärker stehen entweder als separate Komponenten oder bereits im Sensor integriert zur Verfügung.

Die Hybridsensoren eignen sich in hervorragender Weise für alle Anforderungen hochvolumiger OEM-Anwendungen. Konsumgüter wie Haushaltsgeräte, Sportgeräte, Handwerkzeuge sowie Gartengeräte und landwirtschaftliche Ausrüstungen sind hier de relevanten Stichworte. Zu entsprechenden Anwendungen bei Prozesssteuerungen gehören HVAC, Füllstandsmessungen, Motorsteuerungen, Schwingungsüberwachung und dergl. mehr. Als Anwendungen im Automobilbereich sind Sitzbelegungserkennung, Pedalkraftmessung, Spannungskontrolle des Sicherheitsgurts, Notbremsanlagen, Federungssteuerung und Motorüberwachung zu nennen. Im medizinischen Bereich gehören Pumpen, Beatmungsgeräte oder patienten-angepasste Vorrichtungen zum Einsatzgebiet. Im allgemeinen industriellen Sektor können die Hybridsensoren mit vielen Produkten und Systemen angewandt werden: Personen- und Lastenaufzüge, Kräne, Tank- und Behälterüberwachung, Kugellagermontage, Sicherheitssysteme, Überwachung von pneumatischen oder hydraulischen Zylinderdrücken oder Belastungssteuerungen sind Beispiele.

Vishay Micro-Measurements ist eine Division von Vishay Measurements Group. Vishay Measurements Group entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten, Instrumente und Systeme für eine große Vielfalt von Mess- und Versuchsanwendungen. Die Produkte für DMS-Messtechnik von Vishay beinhaltet DMS sowohl für die experimentelle Spannungsanalyse als auch für die Herstellung von Messwertaufnehmern sowie DMS-Messinstrumente. Die PhotoStress-Beschichtungsmaterialien und Instrumente von Vishay dienen einem außergewöhnlichen optischen Verfahren zur Entdeckung und Bestimmung von Material- und Bauteilspannungen. Die Produktpalette an Messwertaufnehmern von Vishay bietet Belastungsaufnehmer, Kraftaufnehmer und die zugehörigen Messinstrumente. Vishay produziert, installiert und wartet auch Komplettsysteme für die Wägetechnik sowie für die Kraftmess- und Kraftsteuerungstechnik. Dazu gehören Systeme mit Aufnehmern und Instrumenten für Wägeprozesse in der Nahrungsmittel-, chemischen und pharmazeutischen Industrie, Kraftmesssysteme zur Kontrolle der Bahnspannungen bei der Papierherstellung, Walzenkraftsteuerung in Walzwerken, Seilspannungen bei Seilwinden, Bordwägesysteme für Mülltransportfahrzeuge, Spezialwaagen für Flugzeugwiegung und mobile Fahrzeugwaagen. Vishay Measurements Group ist eine Geschäftseinheit von Vishay Intertechnology, Inc.

Vishay

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword