VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:新型 Vishay Silconix N 信道 PowerPAK® ChipFET® MOSFET 具有 与较大型 SO-8 相同的 3W 最大功耗,但占位面积比其小 81%
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/mosfets/sales
 

新型 Vishay Silconix N 信道 PowerPAK® ChipFET® MOSFET 具有 与较大型 SO-8 相同的 3W 最大功耗,但占位面积比其小 81%

新器件的导通电阻值低至 0.015 Ω

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 1 月 15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出八款采用创新型 PowerPAK® ChipFET® 封装的 N 信道功率 MOSFET,该封装可提供先进热性能,其占位面积仅为 3 毫米×1.8 毫米。这些新器件采用各种配置和电压,可使设计人员轻松替换广泛功率转换应用中的较大型功率 MOSFET。

作为采用较大型 SO-8 封装的 MOSFET 的小型替代产品,这些新型 PowerPAK ChipFET 器件具有相同的 3W 最大功耗,但占地面积小 81%,厚度薄 48%(0.8 毫米),因此具有更高的功率密度。

为实现优化的设计效率,采用 Vishay 新型 PowerPAK ChipFET 系列封装的 N 信道功率 MOSFET 是专门面向注重空间的低功耗计算机及固定电信应用中的负载点、同步整流及逻辑级直流到直流转换应用而设计的。

N 信道 PowerPAK ChipFET 器件还将用作便携式电子系统及笔记本电脑中的负载开关,因此与采用 TSOP-6 封装的功率 MOSFET 相比,可使占位面积减小 33%,厚度薄 23%,以及在 4.5V 栅极驱动时使导通电阻减小 9%。

日前推出的这八款新型器件包括单信道、双信道及单信道+肖特基二极管功率 MOSFET,它们的额定击穿电压介于 20V~60V。

采用 PowerPAK ChipFET 系列封装的单个 N 信道功率 MOSFET 的额定典型热阻低至 3°C/W (RthJC), 20VDS N 信道单信道器件中的最大导通电阻值低至 0.015Ω,双信道器件的最大导通电阻值为 0.039Ω。单信道+肖特基二极管功率 MOSFET 的导通电阻值低至 0.039Ω,在电流为 1A 时肖特基二极管的正向电压为 0.375V。

所有这些新型 PowerPAK ChipFET 器件均与采用标准 ChipFET 封装的产品引脚兼容。

产品数据表链接:

Si5486DU
Si5484DU
Si5482DU
Si5480DU
Si5476DU
Si5858DU
Si5938DU
Si5944DU

目前,这些新型 PowerPAK ChipFET 器件的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 12 - 14 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

PowerPAK 及 ChipFET 为 Siliconix Incorporated 的注册商标。

 
070115mos
 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account