VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Neuer oberflächenmontierbarer Power Metal Strip®-Widerstand WSLS2512 von Vishay bietet erhöhte Stabilität – nur 0,5% Widerstandsänderung bei Widerstandswerten von 0,01 Ω bis 0,1Ω
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales
 

Neuer oberflächenmontierbarer Power Metal Strip®-Widerstand WSLS2512 von Vishay bietet erhöhte Stabilität – nur 0,5% Widerstandsänderung bei Widerstandswerten von 0,01 Ω bis 0,1Ω

Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. Januar 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, hochstabilen Power Metal Strip®-Widerstand für Oberflächenmontage, der seinen Wert unter Betriebsbedingungen innerhalb von 2000 Stunden um maximal 0,5 % ändert. Zum Vergleich: Typische Strommesswiderstände haben eine Stabilität von ≥1% über eine Betriebsdauer von 1000 Stunden.

Der Widerstand WSLS2512 wird aus speziell ausgewählten Materialien gefertigt und eignet sich für Anwendungen, die präzise Strommessungen bei hohen Temperaturen (+125ºC) erfordern; er ist eine ideale Lösung zur Stromüberwachung empfindlicher Schaltungen wie z. B. Motormanagementsysteme, elektronische Getriebesteuerungen oder Abgaskatalysatoren für Automobile.

Der WSLS2512 basiert auf einer proprietären Technologie, die es ermöglicht, sehr kleine Widerstandswerte im Bereich von 0,01 Ω bis 0,1 Ω zu realisieren. Das Bauteil ist voll-geschweißt und besitzt ein Vollmetall-Widerstandselement aus einer Nickel-Chrom-Legierung. Der Widerstand bietet niedrige Induktivitätswerte von 0,5 nH bis 2,0 nH, enge Toleranzen bis hinab zu ±0,5% und niedrige TK-Werte bis hinab zu ±30 ppm/ºC.

Muster des neuen Widerstands werden ab Februar 2007 verfügbar sein. Produktionsstückzahlen sind ab Q3 2007 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
 
070119wsls
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account