VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 新型 WSLS2512 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻 在 0.01Ω~0.1Ω 的低电阻值范围内电阻变化仅为 0.5%, 可实现更高的稳定性
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com
销售联络: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales
 

Vishay 新型 WSLS2512 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻 在 0.01Ω~0.1Ω 的低电阻值范围内电阻变化仅为 0.5%, 可实现更高的稳定性

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 1 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款表面贴装 Power Metal Strip® 电阻,该电阻在 2000 小时的工作负载中最大电阻变化仅为 0.5%,因此可实现更高的电阻稳定性。通过比较,典型电流感应电阻在 1000 小时工作负载中,电阻稳定性 ≥1%。

WSLS2512 器件采用特殊选择的材料,这些材料可在需要对敏感电路进行高精度电流监控且稳定性要求严格的高温 (+125°C) 应用中实现电流感应,这些应用例如汽车电子控制设备,包括引擎、传送及污染控制设备。

利用可实现 0.01Ω~0.1Ω 超低电阻值的专用技术生产的 WSLS2512 采用具有固体金属镍铬合金电阻元件的全焊结构。该电阻具有 0.5nH~2.0nH 的低电感值,容差低至 ±0.5%,TCR 值低至 ±30ppm/°C。

该新型电阻的样品将于 2007 年 2 月提供。量产批量将于 2007 年第三季度提供,大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###
 
070119wsls
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account