![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/mosfets/sales Vishay’s Neue 20-V- bis 40-V-PolarPAK®-Leistungs-MOSFETs von Vishay kombinieren die thermischen Vorteile eines doppelseitig gekühlten Gehäuses mit On-Widerständen bis hinab zu 1,4 MilliohmMalvern, Pennsylvania (USA) – 22. Januar 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine PolarPAK® Leistungs-MOSFET-Familie um neue n-Kanal-Typen mit 20 V, 30 V und 40 V Sperrspannung erweitert. Die neuen Bauteile haben dank doppelseitiger Kühlung ein besonders günstiges Wärmeverhalten und ermöglichen es dadurch Entwicklern, Größe und Kosten ihrer Produkte zu verringern. Die vier neuen PolarPAK-Leistungs-MOSFETs von Vishay Siliconix sind vorgesehen für Synchrongleichrichter-, Point-of-Load-Spannungswandler- oder OR-Verknüpfungs-Anwendungen in Telekommunikations- und Datenkommunikationssystemen. Sie haben einen um 48% niedrigeren On-Widerstand und ein um 12% besseres On-Widerstand-Gate-Ladungs-Produkt als die nächstbesten Konkurrenzprodukte mit doppelseitiger Kühlung. These Diese überlegenen Spezifikationen führen zu geringeren Durchlass- und Schaltverlusten; dadurch verringert sich die Leistungsaufnahme der Endprodukte. Die beiden Kühlpfade der PolarPAK-Leistungs-MOSFETs erlauben hohe Stromdichten in zwangsgekühlten Systemen, ermöglichen kompaktere Designs und erlauben es, die Anzahl parallelgeschalteter MOSFETs zu verringern. Falls es überhaupt notwendig ist, mehrere MOSFETs parallelzuschalten, ist das bei den PolarPAK-Typen besonders einfach. Das Anschlussbild minimiert die Induktivitäten der Leiterbahnen auf der Leiterplatte, dadurch verbessert sich der Wirkungsgrad, insbesondere bei hohen Frequenzen. Die neuen PolarPAK-MOSFETs haben die gleiche Grundfläche wie die Standard-SO-8-Typen, sind aber mit einer Höhe von gerade mal 0,8 mm nur halb so dick. Die On-Widerstände für die neuen TypenSiE810DFundSiE808DF(20 V),SiE806DF(30 V) undSiE812DF(40 V) liegen zwischen 1,4 mΩ und 2,6 mΩ. Auch das On-Widerstand-Gate-Ladung-Produkt (FOM, Figure of Merit) ist außergewöhnlich günstig. Mit FOM-Werten von 127,5 bzw. 135,2 bieten die 30-V- und 40-V-Typen fast das gleiche FOM für Synchrongleichrichter-Anwendungen; der 40-V-Typ kann für Anwendungen gewählten werden, die die zusätzliche Sperrspannungsreserve benötigen. Für Anwendungen, bei denen es mehr auf minimale Schaltverluste ankommt statt auf minimale Durchlassverluste, bietet Vishay zwei neue PolarPAK-Typen mit etwas höherem On-Widerstand an. Der 30-V-TypSiE830DFhat einen On-Widerstand von 4,2 mΩ und der 40-V-TypSiE832DFeinen On-Widerstand von 5,5 mΩ, jeweils bei 10 V Gate-Steuerspannung. Neben der geringeren Leistungsaufnahme und den verbesserten thermischen Eigenschaften bieten die PolarPAK-Leistungs-MOSFETs von Vishay Siliconix dem Anwender ein Höchstmaß an Flexibilität, Zuverlässigkeit und einfacher Handhabung. Die gesamte Familie hat – unabhängig von der jeweiligen Chip-Größe – den gleichen Footprint und das gleiche Anschlussbild, sodass die Leiterplatte nicht überarbeitet werden muss, wenn eine neue Bauteilgeneration auf den Markt kommt. Die Konstruktion mit Standard-Leadframe und Kunststoffgehäuse bietet dem Chip einen besseren Schutz. Das hat dazu geführt, dass PolarPAK sich schnell als erstes MOSFET-Gehäuse mit doppelseitiger Kühlung etablieren konnte, das von mehreren Herstellern unterstützt wird. Die neuen PolarPAK-Leistungs-MOSFETs sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 8 bis 10 Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
PolarPAK ist eine eingetragene Marke der Firma Siliconix Incorporated. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||