VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:サファイア・ベースの高輝度白色LEDシリーズ PLCC-2パッケージでビシェイ社から新発売
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/leds/sales
 

サファイア・ベースの高輝度白色LEDシリーズ PLCC-2パッケージでビシェイ社から新発売

高輝度112~355 mcd、ESD耐圧2kVの経済性に優れたデバイス

ペンシルバニア州マルバーン市—、2007年2月2日:表面実装用白色LEDの需要増に対応し、ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、サファイア・ベース、SMD高輝度白色LEDの新シリーズを発売した。高効率InGaN技術を利用したデバイスが低価格で提供される。

このVLMW41xx シリーズSMD LEDは、自動車のダッシュボードやスイッチのバックライト、通信システム、オーディオ、ビデオ機器、オフィス機器などの表示器やバックライト、およびLCDやスイッチ、一般的なシンボル表示用の平面バックライトなどの用途に適し、経済性に優れた照明として利用される。

輝度の半値幅は60°、輝度は112~355 mcdと非常に高く、色温度の標準値は5500K。またこのLEDはJESD22-A114-BによるESD耐圧が最大2kVと高いこともその特長。

新シリーズはEIA/ICE標準のPLCC-2パッケージで、白色の熱可塑性プラスチックにリードフレームが埋め込まれた構造となっている。パッケージ内のリフレクタとして、エポキシとTAG燐光体の混合物が充填されており、TAG燐光体は青色発光の一部を黄色に変換するため、この黄色が残る青色の光と混合されて白色光となる。

JEDECレベル2標準による処理が行われたPLCC-2パッケージは鉛フリーでRoHSに適合する。CECC適合の赤外、気相、ウェーブはんだ付けや自動装着システム対応、IRリフローはんだ付け対応により自動装着や扱いが容易。またこの VLMW41xx デバイスはAEC Q101の基準を満たしている。

8mmテープで供給される VLMW41xx 高輝度SMD LEDのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文の場合のリードタイムは5週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
 
070202smdled
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account