![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 推出采用 PLCC-2 封装且基于蓝宝石的 新型高强度 SMD LED 系列这些低成本器件具有 112mcd~355mcd 的高光强度以及 2kV 的 ESD 耐压值宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 2 月 2 日 — 日前,为满足对白光 LED 日益增长的需求,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出基于蓝宝石的新系列高强度白光 SMD LED,这些器件以极低的价格提供了高效的 InGaN 技术。 这些新型 VLMW41xx系列 SMD LED 器件为众多应用提供了低成本照明,其中包括汽车仪表板及开关中的背光;电信系统、音视频设备及办公设备中的指示灯与背光;LCD、开关及通用标志的平面背光。 这些器件具有 60° 的半强度角、112mcd~355mcd 的极高光强度,以及 5500K 的典型色温。这些 LED 具有高达 2kV 的 ESD 耐压值,符合 JESD22-A114-B 规范。 这些新系列器件采用由嵌入在白色热塑塑料中的引线框组成的 EIA 与 ICE 标准 PLCC-2 封装。该封装内的反射层填充有环氧树脂及 TAG 荧光粉的混合物。TAG 荧光粉可将发射的蓝光部分转变成黄光,而黄光与其余的蓝光混合在一起便产生了白光。 根据 JEDEC Level 2a 标准预处理的 PLCC-2 封装无铅 (Pb),且符合 RoHS。与红外线、气相及波峰焊接工艺以及自动贴装设备及 IR 回流焊的 CECC 兼容性简化了处理与自动装配操作。这些 VLMW41xx器件根据 AEC Q101 进行了验证。 目前,采用 8 毫米卷带式包装的 VLMW41xx高强度 SMD LED 的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 5 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||