VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:20-Watt-Dickschicht-Widerstände der Familie D2TO20 von Vishay im ultra-kompakten TO-263-Gehäuse (D2PAK) decken den Widerstandsbereich von 0,010 Ω bis 550 kΩ ab
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thick-film/
 

20-Watt-Dickschicht-Widerstände der Familie D2TO20 von Vishay im ultra-kompakten TO-263-Gehäuse (D2PAK) decken den Widerstandsbereich von 0,010Ω bis 550 kΩ ab

Induktivitätsfrei, Standardtoleranzen 1% bis 10%

Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Februar 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Familie von 20-W-Dickschicht-Leistungswiderständen in einem kompakten, einfach zu bestückenden TO-263-Gehäuse (D2PAK), die einen weiten Widerstandsbereich abdecken.

Die neuen Dickschicht-Widerstände der FamilieD2TO20sind induktivitätsfrei und decken den Widerstandsbereich von 0,010 Ω bis 550 kΩ ab. Die neuen Widerstände sparen durch das sehr kleine TO-263-Gehäuse (10,1 mm x 10,4 mm x 4,5 mm) wertvollen Platz auf der Leiterplatte und ermöglichen die Entwicklung kleinerer Endprodukte.

Die neuen Widerstände sind vorgesehen für Stromversorgungen, Spannungswandler, schnelle Schalter, HF-Anwendungen, Pulsgeneratoren, Lastwiderstände, Entlastungsnetzwerke, Pulsverarbeitungsschaltungen und Verstärker in Endprodukten wie Schweißanlagen, Messgeräte, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Positioniersysteme und Basisstationen.

Der Wärmewiderstand der ProduktfamilieD2TO20beträgt 6,5ºC/W bei 20 W und +25ºC. Die Widerstände haben in der Standardausführung einen Temperaturkoeffizienten von 150 ppm/ºC (bei Widerstandswerten ≥0,5Ω ) und Toleranzen von 1% bis 10%.

Die Widerstände besitzen verzinnte Kupferanschlüsse und sind für den Betriebstemperaturbereich von 55ºC bis +155ºC spezifiziert. Die Bauteile sind RoHS-konform und vertragen Löttemperaturen bis 260ºC.

Die Dickschicht-Widerstände der FamilieD2TO20sind ab sofort lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
 
070209tfpr
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account