VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 的 D2TO20 20W 厚膜功率电阻在超小型 TO-263 封装 (D2PAK) 中具有 0.010Ω~550kΩ 的宽泛电阻范围
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com
销售联络: http://www.vishay.com/resistors-discrete/thick-film/
 

Vishay 的 D2TO20 20W 厚膜功率电阻在超小型 TO-263 封装 (D2PAK) 中具有 0.010Ω~550kΩ 的宽泛电阻范围

新型器件为具有 ±1%~±10% 标准容差的无电感器件

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 2 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出新型 20W 厚膜功率电阻系列,这些器件采用易于安装的小型 TO-263 封装 (D2PAK) ,并且具有广泛的电阻值范围。

这些新型 D2TO20厚膜电阻为无电感器件,可提供 0.010Ω~550kΩ 的宽泛电阻范围。这些电阻采用面积仅为 10.1毫米×10.4 毫米、厚度仅为 4.5 毫米的超小型 TO-263 封装,因此可节省电路板上的宝贵空间,从而使设计人员能够缩减他们最终产品的尺寸。

日前推出的这些器件主要面向工业焊接机、测试设备、UPS、机车及基站系统等终端产品中的电源、电流感应、电源转换、高速开关、RF 应用、脉冲生成、负载电阻、缓冲器、脉冲处理电路及放大器应用

D2TO20器件在 20W 及 +25°C 时的结到外壳热阻为 6.5°C/W。在电阻值 ≥0.5Ω 时,这些电阻具有 ±150 ppm/°C 的标准温度系数,并且具有 ±1%~±10% 的标准容差。

这些新型器件使用镀锡铜缆进行连接,它们的规定工作温度范围介于 55°C~+155°C。这些器件符合 RoHS,并且支持 260°C 的焊接温度。

目前,D2TO20厚膜功率电阻的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###
 
070209tfpr
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account