Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neuen Breitband IR-Sensor für Code-Lernsysteme und IR- Extender

Neuer Sensor deckt komplette Fernsteuerungsbandbreite von 30 kHz bis 455 kHz ab und akzeptiert Betriebsspannungen zwischen 2,7 V und 5,5 V


070209wbir

Products mentioned:

TSOP98200
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Februar 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein neues, einzigartiges Bauteil: einen breitbandigen IR-Sensor für Code-Lernsysteme und IR-Extender.

Der neueTSOP98200zielt auf die wachsende Zahl von Anwendungen, die einen AC-gekoppelten IR-Sensor erfordern, der den kompletten Fernsteuerungsbandbreitenbereich von 30 kHz bis 455 kHz abdeckt. Das neue Bauteil kombiniert eine Fotodiode und einen Breitbandverstärker in einem 3-poligen, epoxy-umhüllten Modul mit integrierter halbzylindrischer Linse.

Im Gegensatz zu vielen anderen IR-Sensoren ist der neue Sensor AC-gekoppelt und reagiert dadurch nicht auf Konstantlichtquellen wie Glühlampen oder Sonnenlicht. Das bedeutet, dass der IR-Code auch in Anwesenheit solcher Lichtquellen optimal empfangen wird.

Der neue IR-Sensor ist für Betriebsspannungen zwischen 2,7 V und 5,5 V ausgelegt; sein TTL- und CMOS-kompatibler Ausgang kann direkt an eine Digitalschaltung oder einen Mikroprozessor angeschlossen werden. Das kleine Gehäuse vereinfacht den Entwurf und das Layout kompakter IR-Extender und code-lernender Systeme.

Der neue IR-SensorTSOP98200ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword