VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay präsentiert neuen Breitband IR-Sensor für Code-Lernsysteme und IR- Extender
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/sales
 

Vishay präsentiert neuen Breitband IR-Sensor für Code-Lernsysteme und IR- Extender

Neuer Sensor deckt komplette Fernsteuerungsbandbreite von 30 kHz bis 455 kHz ab und akzeptiert Betriebsspannungen zwischen 2,7 V und 5,5 V

Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Februar 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein neues, einzigartiges Bauteil: einen breitbandigen IR-Sensor für Code-Lernsysteme und IR-Extender.

Der neueTSOP98200zielt auf die wachsende Zahl von Anwendungen, die einen AC-gekoppelten IR-Sensor erfordern, der den kompletten Fernsteuerungsbandbreitenbereich von 30 kHz bis 455 kHz abdeckt. Das neue Bauteil kombiniert eine Fotodiode und einen Breitbandverstärker in einem 3-poligen, epoxy-umhüllten Modul mit integrierter halbzylindrischer Linse.

Im Gegensatz zu vielen anderen IR-Sensoren ist der neue Sensor AC-gekoppelt und reagiert dadurch nicht auf Konstantlichtquellen wie Glühlampen oder Sonnenlicht. Das bedeutet, dass der IR-Code auch in Anwesenheit solcher Lichtquellen optimal empfangen wird.

Der neue IR-Sensor ist für Betriebsspannungen zwischen 2,7 V und 5,5 V ausgelegt; sein TTL- und CMOS-kompatibler Ausgang kann direkt an eine Digitalschaltung oder einen Mikroprozessor angeschlossen werden. Das kleine Gehäuse vereinfacht den Entwurf und das Layout kompakter IR-Extender und code-lernender Systeme.

Der neue IR-SensorTSOP98200ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
 
070209wbir
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account