VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:ビシェイ社、コード学習およびIRエクステンダー用に 広帯域IRセンサーを新発売
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/sales
 

ビシェイ社、コード学習およびIRエクステンダー用に 広帯域IRセンサーを新発売

新センサーの帯域は30kHz~455kHz、供給電圧は2.7V~5.5V

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年2月9日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、コード学習/IRエクステンダー用に広帯域IRセンサーを使う新しいタイプのデバイスを発表した。

AC結合IRセンサーの需要拡大に対応して開発されたTSOP98200 はリモコンに必要な全帯域(30kHz~455kHz)をカバーする。新デバイスはフォトダイオードと広帯域アンプが内蔵された3端子の半円筒型レンズ付きエポキシ封止モジュールで提供される。

多くの既存IRセンサーとは異なり、新デバイスはタングステン電球や太陽光などの連続光源でセンサーが起動してしまわないよう、AC結合を採用している。この機能により、これらの光源が存在する場合でもIRコードを最適な形で受信できる。

新IRセンサーの動作時供給電圧は2.7V~5.5Vで、TTL/CMOSレベルの出力をマイクロプロセッサなどのデジタル回路に直接接続できる。またパッケージが小さいため、小型のIRエクステンダーやコード学習システムの設計、部品配置が容易に行える。

新IRセンサーTSOP98200のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時のリードタイムは10週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
 
070209wbir
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account