![]() |
|
||||||
|
|
|
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com 销售联络: http://www.vishay.com/resistor-networks/thin-film/sales Vishay Quick-Net™ 精密电阻网原型服务可让设计人员规定 颇严的 ±0.01% 比例容差、±0.1% 绝对容差以及 ±5ppm/°C 的 TCR 跟踪服务完成时间为两周,无 NRE 费用宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 2 月 21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业界精密电阻网原型服务 Quick-Net™, 以便为设计人员及制造商提供完成周期为两周的服务,并且无非重复性工程 (NRE) 费用。Quick-Net极大缩短了将需要高精度模拟电路的最终产品推向市场的过程,同时可使设计人员指定更低的比例及 TCR 跟踪规范。 精密电阻网在各种配置的单个封装中整合了大量电阻元件,在众多需要高精度性能的模拟应用中,其逐渐成为可节省空间并降低装配成本的流行解决方案。 电阻网原型设计一般需要 10 周才能生产出一个样本,而 Quick-Net只需两周,其中某些样件仅需 72 小时便可完成原型设计,并且无 NRE 费用。 为满足客户定制设计的需求,易于填写的传真表格可使设计人员指定所需的封装形式、外引脚示意图,以及所需的电气性能。电阻范围根据封装而定,对于大多数类型而言,一般介于 100Ω~100kΩ,在单列直插式封装中,最高电阻值为 1MΩ。具有的性能限制包括低至 ±0.01%(超过 1kΩ)的比例容差、±0.1% 的绝对容差、在温度范围介于 –55°C~+125°C 时 ±5 PPM/°C 的 TCR 跟踪,25mW/元件的最大功率。 Quick-Net为设计人员提供了众多组网标准及封装类型选择,包括 SIP、DIP、扁平封装及无引线芯片载体封装。这些电阻网带有氮化钽或 Tamelox® 钝化镍铬电阻薄膜。 Vishay 的Quick-Net服务将立即启动。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
Quick-Net 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的商标。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||