VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay präsentiert das weltweit erste Achtfach-ESD-Schutzdioden-Array
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

Vishay präsentiert das weltweit erste Achtfach-ESD-Schutzdioden-Array im platzsparenden, ultra-kompakten LLP1713-Gehäuse

Nur 0,55 mm Bauhöhe, <1 µA maximaler Leckstrom, nur 30 pF Kapazität (typ.)

Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. März 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert das weltweit erste ESD-Schutzdioden-Array mit acht Dioden in dem extrem kleinen, oberflächenmontierbaren LLP1713-Gehäuse.

DasVESD05A8A-HNHist durch seine extrem geringe Bauhöhe von nur 0,55mm eine platzsparende Lösung für den ESD-Schutz tragbarer elektronischer Geräte für Anwendungen wie mobiles Computing, mobile Kommunikation, Unterhaltungselektronik sowie industrielle, automobile und medizinische Anwendungen.

Das neue Bauteil schützt im bidirektional-asymmetrischen (BiAs) Modus bis zu acht Signal- oder Datenleitungen und im bidirektional-symmetrischen (BiSy) Modus bis zu sieben Leitungen. Das neue ESD-Schutzdioden-Array hat eine Kapazität von nur 30pF (typ.) und einen sehr geringen maximalen Leckstrom von weniger als 1 µA bei 5V.

DasVESD05A8A-HNHbietet Transientenschutz für eine Datenleitung nach IEC 61000-4-2 (ESD) bei 25 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung) bzw. IEC 61000-4-5 (Blitzeinschlag) von 4,5 A (tp = 8/20µs). Es ist außerdem mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform.

Muster des neuen Achtfach-ESD-Schutzdioden-Arrays im kompakten LLP1713-Gehäuse sind ab sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q2/2007 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
 
070328ves
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account