VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 推出业界首例 8二极管 ESD 保护阵列
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

Vishay 推出业界首例采用可节省板面空间的超小型 LLP1713 封装的 8二极管 ESD 保护阵列

该器件具有 0.55mm 的超薄厚度、不到 1µA 的低最大漏电电流 以及 30 pF 的低典型电容

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 3 月 28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业界首款在超小型无铅 LLP1713 封装中整合了八个二极管的ESD 保护阵列。

凭借 0.55mm 的超薄厚度,VESD05A8A-HNH在提供 ESD 保护的同时可节省面向移动计算、移动通信、消费类、工业、汽车及医疗应用的便携式电子设备中的板面空间。

这种新型器件可在双向非对称 (BiAs) 模式下保护八条信号或数据线,并且还可在双向对称 (BiSy) 模式下作为七线保护器件。该 ESD 二极管阵列具有 30pF 的低典型电容,以及在 5V 时不到 1µA 的低最大漏电电流。

VESD05A8A-HNH为一条数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 规范的 25 kV(空气及触点放电)瞬态保护,以及符合 IEC 61000-4-5(雷电)规范的 4.5A (tp = 8/20µs) 瞬态保护。该器件还符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC规范。

目前,采用小型 LLP1713 封装的新型 8 二极管保护阵列的样品已可提供。量产批量将于 2007 年第二季度提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###
 
070328ves
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account