VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Die neuen oberflächenmontierbaren X7R-MLCCs VJ HVArc Guard® von Vishay
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/capacitors/ceramic-multilayer/sales
 

Die neuen oberflächenmontierbaren X7R-MLCCs VJ HVArc Guard® von Vishay mit Nennspannungen von 250 VDC bis 1000 VDC und Kapazitätswerten von 100 pF bis 0,27 µF sind die ersten Produkte dieser Art, die Spannungsüberschläge auf der Oberfläche verhindern

Neue Bauelemente bieten im Vergleich zu Standardkondensatoren doppelt so hohe Durchbruchspannung und kleinere Gehäuseabmessungen

Malvern, Pennsylvania (USA) – 11. Mai 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit ersten oberflächenmontierbaren X7R-MLCCs (Multilayer Ceramic Chip Capacitors), deren spezielle Konstruktion Hochspannungsüberschläge auf der Oberfläche verhindert. Die neuen Kondensatoren bieten maximale Kapazitätswerte bei hohen Nennspannungen und eine erhöhte Durchbruchspannung.

Die neuen HVArc Guard®-MLCCs VJ1206, VJ1210, VJ1808 und VJ1812 haben eine einzigartige, zum Patent angemeldete Struktur, die Hochspannungsüberschläge auf der Oberfläche verhindert. Durch dieses Design lassen sich höhere Kapazitätswerte bei kleineren Gehäuseabmessungen erzielen, als es bei Standard-Hochspannungs-MLCCs möglich ist. Das erlaubt eine weitere Miniaturisierung der Bauteile und eine Verringerung der Kosten.

Die neuen Kondensatoren wurden optimiert für Anwendungen wie Abwärts- und Aufwärts-Gleichspannungswandler, Spannungsvervielfacher für Flyback-Regler und Vorschaltgeräte für Lampen. Typische Anwendungsbereiche sind Beleuchtungssysteme sowie Stromversorgungen für medizinische Geräte, Computer, Motorsteuerungen, Bauwesen, Bergbau und Telekommunikation.

Die vier neuen HVArc-Guard-Kondensatoren decken den Kapazitätsbereich von 100 pF bis 0,27 µF ab und bieten Nennspannungen von 250 VDC bis 1000 VDC; die Durchbruchspannung ist doppelt so hoch wie üblich. Die Bauteile benötigen keine Kunststoffumhüllung und können bedrahtete Kondensatoren ersetzen.

Die neuen, oberflächenmontierbaren X7R-MLCCs VJ HVArc Guard sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt etwa acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
 
070511hva
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account