![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-variable/potentiometers/sales Neues Frontplattenpotentiometer PRV4 von Vishay Sfernice im kompakten, vollständig dichten Gehäuse bietet Cermet-Widerstandselement und hohe Belastbarkeit von 2 WWiderstandsbereich 20 bis 10 M, Kontaktwiderstandsschwankung 1% (typ.), bestens geeignet für industrielle SteuerungssystemeMalvern, Pennsylvania (USA) – 18. Mai 2007. Vishay Intertechnology Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein neues, kompaktes Frontplattenpotentiometer mit Cermet-Widerstandselement und einer Belastbarkeit von 2 W. Das Modell PRV4 besitzt ein US-Befestigungsgewinde und ein vollständig dichtes Gehäuse. Es ist vorgesehen für den Einsatz in Schaltschränken, hochbeanspruchbaren Steuerungssystemen und Positionierungssystemen in Endprodukten wie Lastkraftwagen, Zugmaschinen, Heizungs- und Klimaanlagen, Schweißgeräten, Werkzeugmaschinen, Landwirtschaftsmaschinen, Bergbaumaschinen und wasserdichten Geräten. Mit einem Durchmesser von nur 19,6 mm ist das neue Potentiometer kleiner als andere 2-W-Frontplattenpotentiometern; es bietet Entwicklern dadurch eine kompakte Alternative zu Mil RV4. Sein Cermet-Widerstandselement bietet eine höhere Stabilität als Kohleschicht-Widerstandselemente und seine Welle aus vernickeltem Messing ist zuverlässiger und robuster. Es werden auch kundenspezifische Wellenausführungen angeboten. Das neue Frontplattenpotentiometer von Vishay Sfernice deckt den Widerstandsbereich von 20 Ω bis 10 MΩ ab; die Kontaktwiderstandsschwankung beträgt nur 1% (typ.). Das Potentiometer bietet ein Betätigungsdrehmoment von maximal 4,3 oz.-inch und ein Endanschlag-Drehmoment von 6 lb.-inch. Der weite Temperaturbereich von –55ºC bis +125ºC gewährleistet auch unter extremen Umgebungsbedingungen einen zuverlässigen Betrieb. Das PRV4 besitzt Faston-2.86-Anschlüsse und erfüllt die elektrischen Anforderungen des Standards MIL-PRF-94. Das neue Frontplattenpotentiometer PRV4 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||