VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Neues vier Busleitungen ESD-Schutzdioden-Array von Vishay
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

Neues ESD-Schutzdioden-Array von Vishay im ultra-kompakten LLP75-SMT-Gehäuse schützt vier Busleitungen vor elektrostatischen Entladungen bis 15 kV, bietet eine niedrige Kapazität von <1 pF (typ.) und einen geringen Leckstrom von <0,1 µA (typ.)

Geringe Bauhöhe von nur 0,6 mm bzw. 0,75 mm spart Platz in tragbaren elektronischen Geräten

Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. Juni 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein kompaktes ESD-Schutzdioden-Array für vier Leitungen, das zum Schutz von zwei Hochgeschwindigkeits-USB-Ports oder vier sonstigen HF-Signalleitungen vor Spannungsspitzen bis 15 kV vorgesehen ist.

Das neue Schutzdioden-Array besitzt ein nicht-bedrahtetes LLP75-Gehäuse, hat eine Grundfläche von nur 1,6 mm x 1,6 mm und eine ultra-geringe Höhe von nur 0,6 mm (VBUS054B-HSF) bzw. 0,75 mm (VBUS054B-HS3). Es minimiert dadurch den Leiterplatten-Platzbedarf für aktiven ESD-Schutz in tragbaren Geräten wie Laptop- oder Handheld-Computer, Kommunikationsprodukten sowie industriellen, automobilen und medizinischen Anwendungen.

Das neue Bauteil hat eine sehr geringe Kapazität von <1 pF und einen niedrigen maximalen Leckstrom von <0,1 µA (typ.) bei der maximalen Arbeitsspannung von 5 V. Das ESD-Schutzdioden-Array hat eine Durchbruchspannung von 6,5 V (typ., bei 1 mA) und eine maximale Klemmspannung von 15 V bei 3 A.

Das VBUS054B bietet Transientenschutz für eine Datenleitung nach IEC 61000-4-2 (ESD) bei 15 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung) bzw. IEC 61000-4-5 (Blitzeinschlag) von 3 A (tp = 8/20µs). Es ist außerdem mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform.

Muster des neuen ESD-Schutzdioden-Arrays im kompakten LLP75-Gehäuse sind ab sofort verfügbar.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
 
070613vbd
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account