VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay präsentiert zwei neue Serien von 4-Ω Vierfach-SPST-CMOS-Analogschaltern
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/analog-switches/sales
 

Vishay präsentiert zwei neue Serien von 4-Ω Vierfach-SPST-CMOS-Analogschaltern

Typische On-Widerstandsvarianz nur 0,2 Ω, bis zu 44 V Betriebsspannung, TSSOP16- oder SOIC-16-Gehäuse

Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Juli 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Serien von Vierfach-SPST-CMOS-Analogschaltern, die hohe Schaltgeschwindigkeit mit großer Signalbandbreite kombinieren und sich zum Schalten von Audio-, Video- und Datensignalen wie auch Betriebsspannungen eignen.

Die Analogschalterserien DG451 und DG454 von Vishay Siliconix enthalten vier voneinander unabhängige 44-V-SPST-Schalter mit einem On-Widerstand von jeweils 4 Ω (typ.) und einer Widerstandsvarianz von nur 0,2 Ω; sie eignen sich dadurch ideal zum verzerrungsarmen Schalten von Audiosignalen.

Alle Chips dieser Serien sind anschlusskompatibel zu den Typen Vishay Siliconix DG411, DG412 und DG413, haben aber einen wesentlich kleineren On-Widerstand und kürzere Schaltzeiten. Zudem benötigt die Serie DG454 keinen Logikspannungsanschluss. Das bringt mehrere Vorteile mit sich: Es ist keine 5-V-Stromversorgung erforderlich, es braucht keine Leiterbahn zum Logikspannungsanschluss geführt zu werden, und es entfällt der Aufwand für das sequentielle Einschalten zweier Stromversorgungen.

Die Analogschalter DG451 und DG454 fungieren als Ruhekontakte und die Typen DG452 und DG455 als Arbeitskontakte. Die Typen DG453 und DG456 enthalten jeweils zwei Ruhe- und Arbeitskontakte. Durch diese Auswahl an Schalterkonfiguration haben Entwickler für jede Anwendung eine passende Lösung zur Hand.

Die neuen Schalter wurden für den Einsatz als Analogschalter optimiert. Sie eignen sich zum Schalten von Audio-, Daten- und Videosignalen sowie Betriebsspannungen in Audio- und Video-Systemen, hochgenauen automatischen Testsystemen, Datenerfassungssystemen, Kommunikationssystemen, automobilen und avionischen Systemen, Sample-and-hold-Schaltungen sowie ganz allgemein als Ersatz für elektromechanische Relais.

Die Hochspannungstypen sind vollständig spezifiziert für eine bipolare Betriebsspannung von ±5 V oder ±15 V sowie für eine unipolare Betriebsspannung von 12 V. Sie bieten hohe Schaltgeschwindigkeiten von 80 ns (tON) bzw. 60 ns (tOFF) und einen Analogsignalbereich von ±15 V. Die Serie DG451 bietet eine Verlustleistung von nur 15 µW.

Die Schaltschwellen aller digitalen Eingänge betragen 0,8 V bzw. 2,4 V; die Chips sind dadurch mit Niederspannungs-TTL/CMOS-Bausteinen kompatibel. Alle Schalter leiten im durchgeschalteten Zustand gleich gut in beiden Richtungen und können Eingangssignale bis zur Höhe der Betriebsspannung verarbeiten.

Die Bauteile sind in TSSOP16- oder SOIC-16-Gehäusen erhältlich und RoHS-konform.

Die neuen Analogschalter der Serien DG451 und DG454 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
 
070709cmos
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account