VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay präsentiert den neuen nassen Hochenergie-Tantal-Kondensator HE3
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/capacitors/wet-tantalum/sales
 

Vishay präsentiert den neuen nassen Hochenergie-Tantal-Kondensator HE3 mit ultrahohen Kapazitäten von 3300 µF bis 72000 µF

Sehr kleiner ESR-Wert von nur 0,035 Ω dank SuperTan®-Technologie

Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Juli 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen nassen Tantal-Hochenergie-Kondensator, der unter allen vergleichbaren Produkten am Markt die höchste Kapazität bietet. Der neue HE3 hat ein einzigartiges Gehäuse-Design mit SuperTan®-Technologie und bietet dadurch erhöhte Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in Hochenergie-Anwendungen.

Der für Energiespeicherungs- und Leistungsimpulsanwendungen in Avionik- und militärischen Systemen optimierte HE3 besitzt ein hermetisch dichtes Gehäuse aus reinem Tantal und eignet sich für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen.

Das doppelt abgedichtete Gehäuse – in seiner Art einzigartig – verleiht dem Bauteil eine höhere Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Der Kondensator deckt den Kapazitätsbereich von 3300 µF bis 72000 µF ab und stellt einen neuen Rekord für das Kapazität/Volumen-Verhältnis von nassen Tantal-Kondensatoren auf.

Der HE3 kombiniert die bewährte SuperTan-Hybridkathoden-Technologie von Vishay mit einer überlegenen Anodenkonstruktion und markiert einen bedeutenden technischen Fortschritt bei nassen Tantal-Kondensatoren. Der ESR-Wert ist mit nur 0,035 Ω bei +25ºC und 1 kHz extrem niedrig.

Der neue Kondensator ist für den Betriebstemperaturbereich von –55ºC bis +85º C ausgelegt. Die Standardtoleranz beträgt ±20% bei 120 Hz und +25º C, ±10% Toleranz wird als Option angeboten.

Der neue nasse Hochenergie-Tantal-Kondensator HE3 ist ab Juni 2007 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt etwa acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
 
070709he3
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account