VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 推出 新型 HE3 液体钽高能电容器
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com
销售联络: http://www.vishay.com/capacitors/wet-tantalum/sales
 

Vishay 推出具有 3300µF~72000µF 超高电容范围的 新型 HE3 液体钽高能电容器

新器件采用 SuperTan® 技术,可提供 0.035Ω 的低 ESR 值

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 7 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出在市场上所有类似器件中具有最高电容的新型液体钽高能电容器。HE3 采用含 SuperTan® 技术的独特封装设计,可在高能应用中提高可靠性及性能。

Vishay 的 HE3 专门针对高可靠性航空电子及军用设备中的能量存储及脉冲功率应用而进行了优化,该器件采用密封的纯钽封装,可在高压力及恶劣环境中使用。

该设计采用可提高可靠性及性能的独特双密封技术,并且具有 3300µF~72000µF 的电容范围,在所有液体钽电容器中,这是每单位体积的最高电容。

通过利用 Vishay 业经验证的 SuperTan 混合阴极技术以及业界领先的正极设计,HE3 代表了液体钽电容器技术的重大突破。在 +25°C、1kHz 时,其 ESR 值为超低的 0.035Ω。

该新型电容器的工作温度范围介于 –55°C~+85°C。在 120Hz、+25°C 时,其标准电容容差为 ±20%,此外还可提供 ±10% 的容差。

新型 HE3 液体钽高能电容器的样品及量产批量将于 2007 年 6 月提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###
 
070709he3
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account