VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Neue Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren der Familie Vishay 298D MicroTan™
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/capacitors/solid-tantalum/sales
 

Neue Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren der Familie Vishay 298D MicroTan™ bieten erstmals CV-Werte von 220µF/4V im vergossenen 0805-Gehäuse

CV-Werte von 1µF/25V bis 47µF/4V im 0603-Gehäuse – ideal für tragbare Geräte

Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. August 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine MicroTan™ Festelektrolyt-Tantal-Chip-Kondensatoren der Serie298Dum zwei neue Typen in kleinen, vergossenen Gehäusen erweitert, die einen neuen Maßstab für das CV-Produkt setzen.

Vishays MicroTan-Kondensatoren der Serie298Dbasieren auf der patentierten MAP- (Multi-Array Packaging) Technologie, die es ermöglicht, bei einer Gehäusegröße von nur 1,60 mm x 0,85 mm und einer maximalen Bauhöhe von nur 0,9 mm (0603 M-Gehäuse) CV-Werte von 1 µF/25 V bis zu 47 µF/4 V zu erzielen.

Die Modelle in dem neuen 0805-P-Gehäuse (2,40 mm x 1,45 mm, maximale Höhe 1,20 mm) sind die ersten vergossenen 220µF/4V-Kondensatoren am Markt.

Die Kondensatoren der Serie298Deignen sich ideal für Audiofilter- und Signalverarbeitungsanwendungen in Mobiltelefonen, Digitalkameras und MP3-Playern; durch ihre geringe Größe ermöglichen sie kleinere, flachere Endprodukte mit schickem Design.

Durch die rechteckige Umhüllung eignen sich diese Kondensatoren bestens für die Massenproduktion. Die L-förmigen Facedown-Anschlüsse gewährleisten einen besseren Kontakt zu den Lotpads als herkömmliche Facedown-Anschlüsse.

Die neuen MicroTan™ Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren der Serie298Dsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

MicroTan ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.

 
298D
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account