VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 推出业界首款采用 CLCC6 陶瓷封装的高强度功率 SMD LED
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/leds/sales
 

Vishay 推出业界首款采用 CLCC6 陶瓷封装 且散热量低、光效率高达 35lm/W 的高强度功率 SMD LED

新型 VLMx61 系列为热敏感型应用提供了高效率 以及 2800 mcd~9000 mcd 的高光强度

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 8 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出业界首个采用 CLCC6 陶瓷封装的高强度黄光、淡黄色光及白光功率 SMD LED 系列。VLMx61 系统为热敏感型应用提供了极低的热阻及高光强度。

这些VLMK61, VLMY61, 及VLMW61器件的 CLCC6 陶瓷封装可实现能够产生最大光输出的额外电流驱动,同时保持了长达 50,000 小时的运行寿命。其高效的散热功能使 CLCC6 成为主要担心热量累积的群集或矩阵式设计的理想光源。

VLMx61 系列中的这些新型 LED 专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的背光及照明而进行了优化。典型的终端产品包括手持式移动设备;绿色灯;家电,例如洗衣机、烘干机及冰箱,以及外部汽车照明,例如转向灯与刹车灯。

该系列中的所有器件均具有 60°的半强度角,可与 IR 回流焊工艺兼容,并且符合 CECC 00802 及 J-STD-020C 标准。根据 JEDEC Level 4a 标准预处理的 CLCC6 封装无铅 (Pb),并且符合 RoHS 标准以及 AEC-Q101 汽车认证标准。

器件规格表

 

VLMK61

VLMY61

VLMW61

颜色

淡黄色

黄色

白色

技术

AlInGaP

AlInGaP

InGaN

光强度范围

2800 mcd ~ 5600 mcd

2800 mcd ~ 5600 mcd

2800 mcd ~ 9000 mcd

光效率

35 lm/W

35 lm/W

30 lm/W

ESD-耐压值

最高 2 kV

最高 2 kV

最高 1 kV

功耗

450 mW

450 mW

650 mW

正向电压

最高 3.0 V

最高 3.0 V

最高 4.3 V

热阻结/引脚

60 K/W

60 K/W

50 K/W

热阻结/环境

110 K/W

110 K/W

90 K/W

封装兼容性

PLCC6

PLCC6

PLCC6

目前,VLMx61 高强度功率 SMD LED 的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
LEDs
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account