|
For more information: ビシェイ社から業界初のCLCC6セラミックパッケージによる 高輝度パワーSMD LED、熱損失が小さく光学効率は最大35lm/WVLMx61シリーズは2800~9000mcdの高輝度で高効率のため 温度に敏感な用途に最適
ペンシルバニア州マルバーン市、2007年8月 24日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、業界初のCLCC6セラミックパッケージによる黄色、アンバー、白色の高輝度パワーSMD LEDシリーズを発表した。VLMx61シリーズの特徴は熱抵抗が非常に低く光学出力が高いことで、温度に敏感な用途に適している。 VLMK61.VLMY61.VLMW61の各デバイスはCLCC6セラミックパッケージを採用しているため、最長50,000時間の有効寿命を維持しつつドライブ電流を増やして光出力を最大化できる。CLCC6パッケージは放熱効率が高いため実装密度が高い場合やマトリクス状の配置で熱の蓄積が問題になるような場合に最適な光源となる。 新タイプのVLMx61シリーズLEDは自動車や輸送機器、民生機器、その他汎用のバックライトや照明用として最適。対象となる主な製品には、携帯電子機器や信号灯をはじめ洗濯機、乾燥機、冷蔵庫などの家電製品、自動車の方向指示/ブレーキランプなどがある。 このシリーズのLEDはすべて輝度の半値角が60°で、またCECC 00802およびJ-STD-020CによるIRリフローはんだプロセスに対応する。JEDECレベル4標準による処理が行われたCLCC6パッケージは鉛フリーでRoHSに適合する他、自動車用としてAEC-Q101の認定も受けている。 デバイスの仕様表
高輝度パワーSMD LED、VLMx61のサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量出荷の場合のリードタイムは6週間となっている。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|