|
For more information: Vishay 推出业界首款采用 CLCC6 陶瓷封装 且散热量低、光效率高达 35lm/W 的高强度功率 SMD LED新型 VLMx61 系列为热敏感型应用提供了高效率 以及 2800 mcd~9000 mcd 的高光强度
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 8 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出业界首个采用 CLCC6 陶瓷封装的高强度黄光、淡黄色光及白光功率 SMD LED 系列。VLMx61 系统为热敏感型应用提供了极低的热阻及高光强度。 这些VLMK61, VLMY61, 及VLMW61器件的 CLCC6 陶瓷封装可实现能够产生最大光输出的额外电流驱动,同时保持了长达 50,000 小时的运行寿命。其高效的散热功能使 CLCC6 成为主要担心热量累积的群集或矩阵式设计的理想光源。 VLMx61 系列中的这些新型 LED 专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的背光及照明而进行了优化。典型的终端产品包括手持式移动设备;绿色灯;家电,例如洗衣机、烘干机及冰箱,以及外部汽车照明,例如转向灯与刹车灯。 该系列中的所有器件均具有 60°的半强度角,可与 IR 回流焊工艺兼容,并且符合 CECC 00802 及 J-STD-020C 标准。根据 JEDEC Level 4a 标准预处理的 CLCC6 封装无铅 (Pb),并且符合 RoHS 标准以及 AEC-Q101 汽车认证标准。 器件规格表
目前,VLMx61 高强度功率 SMD LED 的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|