![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/photo-detectors/sales Neue oberflächenmontierbare Fotodioden-Umgebungslichtsensoren von Vishay sind die ersten AEC Q101-qualifizierten Bauteile dieser Art am Markt; lineare Kennlinie über den Bereich von 0,1 lux bis 100 kluxMalvern, Pennsylvania (USA) – 24. August 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an optoelektronischen Bauteilen um die weltweit ersten Fotodioden-Umgebungslichtsensoren erweitert, die nach AEC Q101 qualifiziert sind. Dieser vom Automotive Electronics Council veröffentlichte Standard definiert eine Zuverlässigkeitstestprozedur für diskrete Halbleiterbauelemente. Umgebungslichtsensoren sind wichtige Bauelemente für die Steuerung von Automobilbaugruppen und für Systeme zur Optimierung der Insassensicherheit. Sie ermöglichen es elektronischen Systemen, wie das menschliche Auge auf Licht zu reagieren; sie machen dadurch manuelle Einstellungen überflüssig und reduzieren die Leistungsaufnahme. Umgebungslichtsensoren werden typischerweise zum Ein-/Ausschalten oder Regeln verwendet, um den Benutzerkomfort zu erhöhen, Batterieenergie zu sparen oder die Sicherheit zu erhöhen. Typische automobile Anwendungen sind: Regen, Licht- und Tunnelsensoren; Helligkeitsregelung für Armaturenbrett und Navigationsanzeigen; automatisches Einschalten der Scheinwerfer bei Einbruch der Dämmerung. Die neuen UmgebungslichtsensorenTEMD6010FX01undTEMD5510FX01haben dank Vishays exklusiver Infrarotfilter-Epoxy-Technologie eine ähnliche spektrale Empfindlichkeitskurve wie das menschliche Auge, mit minimaler Empfindlichkeit außerhalb des sichtbaren Spektrums. Auch auf Glühlampen- oder Leuchtstoffröhren-Licht reagieren die UmgebungslichtsensorenTEMD6010FX01undTEMD5510FX01ähnlich wie das menschliche Auge, mit hervorragenden Response Ratios von 1,3 bzw. 1,4. Zum Vergleich: Standard-Silizium-Fotodioden haben ein Response Ratio von 10. Die UmgebungslichtsensorenTEMD6010FX01undTEMD5510FX01haben eine im Bereich von 0,1 lux bis 100 klux lineare Kennlinie mit guter Los-zu-Los-Reproduzierbarkeit über den erweiterten Betriebstemperaturbereich von –40º C bis +100º C. Die gute Los-zu-Los-Reproduzierbarkeit erlaubt es dem Anwender u. U., bei der Produktion auf eine Kalibrierung zu verzichten. Konkurrenzprodukte haben bei extremen Temperaturen, insbesondere oberhalb von +85ºC, keine derart lineare Kennlinie. Die neuen Sensoren ergänzen Vishays umfangreiches Angebot an AEC Q101-qualifizierten Fototransistor-Umgebungslichtsensoren. Sie sind RoHS-konform, halogenfrei und mit bleifreien Lötprozessen kompatibel. Muster sind innerhalb von sechs Wochen lieferbar. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||