VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 新型表面贴装环境光传感光电二极管
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/photo-detectors/sales
 

Vishay 新型表面贴装环境光传感光电二极管为业界首款符合汽车标准 AEC Q101 的此类器件;其对于 0.1 lux~100 klux 的照明度具有线性响应特性

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 8 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出业界首款符合 AEC Q101 标准的环境光传感光电二极管,从而扩展了其光电子产品系列。AEC Q101 标准是针对汽车电子协会发布的分立半导体的可靠性测试认证程序。

环境光传感器是面向汽车车身控制与乘客安全应用的关键元件,可使电子系统以类似人眼的方式检测并响应灯光,从而消除了人为调节的需要,并降低了功耗。这些传感器一般用于便捷地执行打开、关闭或调节功能,以节省电池电量或提供更高安全性。它们的汽车应用包括雨天、灯光及隧道传感器;仪表盘与导航显示屏的亮度控制;以及在昏暗的情况下自动打开大灯。

新型 TEMD6010FX01TEMD5510FX01采用 Vishay 独特的红外滤波环氧树脂技术,该技术可使人眼的光谱敏感性与对超出可视范围的光线的最低敏感度相匹配。它们还提供了对白炽灯与荧光灯做出极类似响应的优势,对于这两种灯光,TEMD6010FX01TEMD5510FX01分别提供了 1.3 及 1.4 的出色响应比。相比之下,标准硅红外光电二极管的响应比为 10。

凭借在 -40°C~+100°C 更大工作温度范围内的出色批到批可重复性(lot-to-lot repeatability),TEMD6010FX01TEMD5510FX01提供了对 0.1 lux~100 klux 照明度的线性响应。批到批可重复性可使客户无需在制造过程中进行校准。与之竞争的其它传感器无法匹配在温度极限条件下的这种线性响应,尤其是高于 +85°C 的温度。

这些新型传感器加入了 Vishay 现有环境光传感光电晶体管系列,该系列中的器件也符合 AEC Q101 标准。这两款产品符合 RoHS 标准,不含卤素,并且与无铅 (Pb) 焊接兼容。目前,这些器件的样品已可提供,供货周期为 6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
Photodiodes
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account