VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay präsentiert neues 1-Form-A-Halbleiterrelais
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/solid-state-relays/sales
 

Vishay präsentiert neues 1-Form-A-Halbleiterrelais mit nur 800 µs Ein-/Ausschaltzeit und nur 0,25-Ω On-Widerstand

Malvern, Pennsylvania (USA) – 5. September 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein neues 1-Form-A-Halbleiterrelais, das sich durch hohe Schaltgeschwindigkeit und niedrigen On-Widerstand auszeichnet und für eine Vielzahl von Anwendungen in der Mess- und Prüftechnik und Industrie geeignet ist.

DasVO14642ATbietet eine typische Schaltgeschwindigkeit von 800 µs und ermöglicht dadurch in Testanwendungen einen höheren Durchsatz. Der niedrige On-Widerstand von nur 0,25 Ω erlaubt den Einsatz mehrerer Relais in Anwendungen, die nur geringe Verlustleistungen und eine geringe Wärmeentwicklung zulassen. Das Relais ist für einen maximalen Laststrom von 2 A DC und eine maximale Lastspannung von 60 V ausgelegt.

DasVO14642ATist optisch isoliert und bietet eine Eingang/Ausgang-Isolationsspannung von 5300 V. Das Relais ermöglicht “sauberes”, prellfreies Schalten und ist TTL/CMOS-kompatibel. Das Bauteil besitzt Reinzinnanschlüsse und wird auf Blistergurtrolle geliefert.

Muster des neuen 1-Form-A-HalbleiterrelaisVO14642ATsind sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab August 2007 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
VO14642AT
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account