VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Neues ultra-hochgenaues SMNZ-Z-Foil-Widerstandsnetzwerk von Vishay
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistor-networks/metal-foil/sales
 

Neues ultra-hochgenaues SMNZ-Z-Foil-Widerstandsnetzwerk von Vishay bietet typischen TCR-Gleichlauf von 0,1 ppm/ ºC, PCR-Gleichlauf von 5 ppm bei Nennleistung, Toleranzgleichlauf von 0,01% und ESD-Festigkeit von über 25.000 V

Verbessertes Bauteil bietet Load-Life-Stabilität von ±0,005% und Anstiegszeit von 1 ns ohne Überschwingen

Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. September 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert das neue ultra-hochgenaueSMNZ-Widerstandsnetzwerk mit vier Z-Foil-Widerständen, das sich auszeichnet durch einen extrem kleinen Temperaturkoeffizienten von nur ±0,05 ppm/ºC (0ºC bis +60 ºC) bzw. ±0,2 ppm/ C (55 ºC bis +125ºC), einen hervorragenden PCR-Gleichlauf (∆R infolge von Eigenerwärmung) von 5 ppm bei Nennleistung, einen Toleranzgleichlauf von 0,01% und eine Load-Life-Verhältnisstabilität von 0,005%. Das neue Widerstandsnetzwerk ist über Vishays Fastlane Prototype Service (Foil@vishay.com) schnell lieferbar.

Dank der revolutionären "Z-Foil"-Technologie von Vishay ist dieses Widerstandsnetzwerk wesentlich unempfindlicher gegenüber Umgebungstemperaturschwankungen (niedriger TCR) und Belastungsänderungen (niedriges PCR). Die Z-Foil-Technologie verbessert die Stabilität um eine Größenordnung im Vergleich zu anderen Widerstandstechnologien und gewährleistet eine hohe Genauigkeit in Festwiderstandsanwendungen.

DasSMNZ-Widerstandsnetzwerk vereint vier voneinander unabhängige Bulk-Metal®-Z-Foil-Widerstände in einem oberflächenmontierbaren JEDEC MS-012-Gehäuse mit 50 mil Anschlussraster. Es sind zahlreiche Typen mit unterschiedlichsten Widerstandsverhältnissen verfügbar. DasSMNZ-Widerstandsnetzwerk bietet bessere technische Daten als diskrete Widerstände oder eine Kombination aus vier selektierten diskreten Widerständen, außerdem beansprucht es weniger Leiterplattenfläche. Die vier Widerstände können wahlweise als unabhängige Einzelwiderstände oder als Spannungsteilerpaare eingesetzt werden.

Typische Anwendungen für die neuenSMNZ-Widerstandsnetzwerke sind: Messgeräte, Differenzverstärker, Brückenschaltungen, medizinische Geräte, Testsysteme und Systeme für militärische und Luft-/Raumfahrt-Anwendungen.

DasSMNZ-Widerstandsnetzwerk bietet eine Load-Life-Stabilität von ±0,005% über 2000 Stunden bei 70ºC, einen Widerstandsbereich von 100 Ω bis 10 kΩ (für die Einzelwiderstände), eine Belastbarkeit von 0,4 W (bzw. 0,1 W pro Widerstand) bei 70ºC und ein Stromrauschen von weniger als –40 dB. Darüber hinaus bietet es eine kurze Anstiegszeit von nur 1,0 ns ohne Überschwingen und ein induktionsfreies und Hot-Spot-freies Design. Zudem zeichnet sich dasSMNZ-Widerstandsnetzwerk durch extreme ESD-Festigkeit aus; es widersteht elektrostatischen Entladungen bis über 25 kV, das erhöht die Zuverlässigkeit.

Muster und Produktionsstückzahlen des neuenSMNZ-Widerstandsnetzwerks können ab sofort über Vishays Fastlane Prototype Service bezogen werden. Die Lieferzeit beträgt zwei bis fünf Tage für Prototypen und sechs Wochen für Produktionsstückzahlen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Bulk Metal ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

 
SMNZ
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account