VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:ビシェイ社の新SMNZ超高精度Zフォイル4素子ネットワーク抵抗器
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistor-networks/metal-foil/sales
 

ビシェイ社の新SMNZ超高精度Zフォイル4素子ネットワーク抵抗器、 温度係数トラッキング0.01%/℃、定格電力でのPCRトラッキング5ppm、 許容差トラッキング0.01%、静電放電(ESD)耐圧25,000V以上

長期安定度 ±0.005 %、立ち上がり時間1ns(リンギングなし)など特性改善

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年9月 19日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、新SMNZタイプの超高精度Zフォイル4素子ネットワーク抵抗器を発表した。温度係数(TCR)が極めて小さく(0~60℃で±0.05 ppm/℃、-55~+125℃で±0.2ppm/℃)、PCR(自己発熱による抵抗値の変化)トラッキング特性に優れ(定格電力で5ppm)、許容差マッチング0.01%、長期負荷安定度0.005%を誇る。このネットワーク抵抗器はビシェイ社のFastlane Prototype Service(Foil@vishay.com)経由での迅速な調達が可能。

新タイプのSMNZネットワーク抵抗器はビシェイ社の革新的「Zフォイル」技術で製造され、周囲温度の変動に対する抵抗値の感度(TCR)や印加電力の変動に対する感度(PCR)が大きく改善されている。画期的なZフォイル技術では他の抵抗器技術と比較して桁違いに高い安定度が得られるため、固定抵抗器として非常に高い精度が保証される。

このSMNZ ネットワーク抵抗器は、独立したバルクメタルZフォイル抵抗器4個をリードピッチ50ミルの表面実装JEDEC MS-012パッケージに内蔵している。指定可能な抵抗比の範囲も非常に広く、個別抵抗器やペア品よりも性能が向上し基板上のスペースを有効に利用できる。 SMNZは個々に、または分圧器用のペアとして使うことができる。

SMNZネットワーク抵抗器は計測用増幅器や差動増幅器、ブリッジネットワーク、ブリッジ回路のラジオアーム、医用機器や測定器、軍用/航空宇宙システムなど様々な用途に利用できる。

SMNZ抵抗器の負荷時の長時間安定度は70℃、2,000時間で±0.005%、抵抗値範囲は100Ω~10kΩ、定格電力は0.4W(または1素子あたり0.1W)、電流雑音は-40dB以下となっている。また立ち上がり時間は0.1ns(リンギングなし)と高速で、誘導性やホットスポットのない設計が特長。さらにこのSMNZ抵抗器はESD耐性に優れ、25 kV以上の静電放電に耐えるため信頼性が向上する。

SMNZネットワーク抵抗器のサンプルおよび製品はビシェイ社のFastlane Prototype Service経由で入手可能で、試作サンプルの納期は2~5日、製品の納期は6週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Bulk Metalはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標である。

 
SMNZ
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account