VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 新型 SMNZ 超高精度 Z 箔四电阻网络
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com
销售联络: http://www.vishay.com/resistor-networks/metal-foil/sales
 

Vishay 新型 SMNZ 超高精度 Z 箔四电阻网络将 0.1ppm/°C 的 典型 TCR 跟踪、额定功率时 5ppm 的 PCR 跟踪、0.01% 的低匹配 容差及高于 25,000V 的静电放电 (ESD) 额定值进行了完美结合

改进的器件具有 ±0.005% 的负载寿命稳定性以及无激振产生的 1ns 上升时间

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 9 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出新型 SMNZ超高精度 Z 箔四电阻网络,该器件在 0°C~+60°C 时具有 ±0.05ppm/°C 的低绝对 TCR,在额定功率时具有 5ppm 的出色 PCR 跟踪(“∆R,由于自加热”),并且具有 0.01% 的匹配容差以及 0.005% 的负载寿命比稳定性,并且通过 Vishay 的快速通道原型服务(Fastlane Prototype Service,Foil@vishay.com)可快速供货。

该新型 SMNZ电阻网络基于 Vishay 的突破性“Z 箔”技术,该技术极大降低了电子组件对周围环境变化 (TCR) 及应用功率变化 (PCR) 的敏感度。与其它任何电阻技术相比,Z 箔技术将稳定性提高一个数量级,从而可使设计人员确保在固定电阻应用中实现高精确度。

SMNZ电阻网络在引线间距为 50 密耳的单个表面贴装 JEDEC MS-012 封装中结合了四个独立的 Bulk Metal® Z 箔电阻。目前提供了大量电阻比。SMNZ具有比分立电阻及匹配电阻更高的性能及更有效地利用板面空间,可单独使用也可作为分配器对使用。

新型 SMNZ电阻网络的应用将包括仪表与差分放大器、桥接网络、桥接电路中的射频臂、医疗与测试设备,以及军事与航天系统。

SMNZ器件在 70°C 时可运行 2000 小时,具有 ±0.005% 的负载寿命稳定性;每电阻的电阻范围介于 100Ω~10kΩ;70°C 时额定功率为 0.4W(或每电阻 0.1W);电流噪声低于 -40dB。该器件可实现 1.0ns 的快速上升时间,且无激振,其采用了无电感、无热点的设计。该 SMNZ器件具有最高的 ESD 抗扰性,可经受住 25kV 以上的静电放电,因此具有更高可靠性。

目前,可通过 Vishay 的快速通道原型服务提供该 SMNZ电阻网络的样品及量产批量,原型期样品的供货周期为 2~5 天,生产订单的供货周期为 6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

Bulk Metal 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

 
SMNZ
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account