VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 推出新型低阻抗、高压、双电源供电SPST和SPDT模拟开关
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/analog-switches/sales
 

Vishay 推出新型低阻抗、高压、双电源供电SPST和SPDT模拟开关

紧凑型器件提供最大接通电阻低至10 Ω、小于等于2.6 Ω的平滑度 及±15V模拟信号范围

宾夕法尼亚州、MALVERN — 2007年9月 26日 — Vishay Intertechnology, Inc. (纽约股市代码:VSH) 于今日推出五种新型低阻抗、高压模拟开关,接通电阻低至10 Ω,可应用于音频、视频和数据交换等场合。

新器件包括双电源供电单极/单掷 (SPST) DG467, DG468, DG447, 和 DG448以及单极/ 双掷(SPDT) DG449.

通过把极低接通电阻(DG467DG468的接通电阻为10 Ω,DG447DG448的接通电阻为25Ω) 和低渗漏的特点与紧凑型结构相结合,这些器件也是 MAX4647、MAX4648和MAX4649 模拟开关的理想替代产品。

这些器件一般应用于精密测试设备、仪器、通信系统、PBX和PABX系统、音频设备、继电器置换、冗余电信系统、PC多媒体单板和硬盘驱动中的高速、低误差交换、路由和数据收集。

DG447DG467SPST开关是常闭开关,而 DG448DG468SPST 开关为常开开关。DG449是SPDT开关,带有一个常开触点和一个常闭触点。这些器件运行的供电电源可为单一 +7-V至36-V 电源或双重 ±4.5-V至±20-V电源。

SPDT DG449最好用于板级和系统级装置内的视频切换,因为其接通电阻为38Ω,可把开关损耗降低至少于0.5 dB,并且无需调整安培增益设置。

所有器件无需VL逻辑电源,可提供±15V 模拟信号范围和简易接口连接,同时具有轨对轨信号处理的特点,并且与TTL和CMOS输入兼容。

器件规格表

器件编号

DG447

DG448

DG467

DG468

DG449

配置

SPST, NC

SPST, NO

SPST, NC

SPST, NO

SPDT

RON

25 Ω

25 Ω

10 Ω

10 Ω

38 Ω

RON平滑度

2.2 Ω

2.2 Ω

2.0 Ω

2.0 Ω

2.6 Ω

TON

100 ns

100 ns

100 ns

100 ns

107 ns

封装

TSOP-6

TSOP-6

TSOP-6

TSOP-6

SOT23-8

现在可提供新型高压模拟开关的样品和量产批量,大宗订单的交付期一般为8到10周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
Analog Switches
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account