VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Neue Vishay SMR1DZ und SMR3DZ
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/ultra-high-precision/sales
 

Neue ultrahochgenaue vergossene Z-Foil-Widerstände Vishay SMR1DZ und SMR3DZ bieten typischen Temperaturkoeffizienten von ±0,05 ppm/ C, PCR von ±5 ppm bei Nennleistung, Toleranzen bis hinab zu ± 0,01% und Elektrostatik-Festigkeit von mehr als 25,000 V

Load-Life-Stabilität ±0,005%, flexible Anschlüsse, weiter Widerstandsbereich von 5 Ω bis 80 kΩ

Malvern, Pennsylvania – 17. Oktober 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die neuen ultrahochgenauen, vergossenen Z-Foil-SMD-Widerstandsserien SMR1DZ und SMR3DZ, die sich auszeichnen durch einen typischen Temperaturkoeffizienten von nur ±0,05 ppm/ C (0ºC bis +60ºC) bzw. ±0,2 ppm/ C (55ºC bis +125ºC), einen hervorragenden PCR-Wert (∆R infolge von Eigenerwärmung) von nur ±5 ppm bei Nennleistung, Toleranzen bis hinab zu ±0,01% und einer Load-Life-Verhältnisstabilität von 0,005%.

Dank der revolutionären "Z-Foil"-Technologie von Vishay sind diese neuen Widerstände wesentlich unempfindlicher gegenüber Umgebungstemperaturschwankungen (niedriger TCR) und Belastungsänderungen (niedriges PCR). Die Z-Foil-Technologie verbessert die Stabilität um eine Größenordnung im Vergleich zu anderen Widerstandstechnologien und gewährleistet eine hohe Genauigkeit in Festwiderstandsanwendungen.

Die neuen Widerstände haben flexible Anschlüsse, welche die mechanische Beanspruchung durch unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten des Bauteils und der Leiterplatte minimieren. Sie decken einen weiten Widerstandsbereich (5 Ω bis 80 kΩ) ab; für jede Anwendung ist der passende Widerstandswert mit der geeigneten Toleranz verfügbar.

Typische Anwendungen für die neuen Widerstände sind Präzisionsverstärker, hochgenaue Messgeräte, medizinische Geräte, automatische Testsysteme, High-End-Audio-Anlagen, Elektronenstrahl-Scanner und -Recorder, Luft-/Raumfahrt/Wehrtechnik, Messgeräte für den Bergbau und allgemeine Messtechnik.

Die Widerstandsserie SMR1DZ hat eine Belastbarkeit von 250 mW bei 70ºC, und die Widerstandsserie SMR3DZ eine Belastbarkeit von 600 mW bei 70ºC. Beide Baureihen haben eine Load-Life-Stabilität von ±0,005% über 2000 Stunden bei 70ºC, einen niedrigen Spannungskoeffizienten von <0,1 ppm/ºC, ein Stromrauschen von weniger als –40 dB und eine geringe Thermospannung von nur 0,05 µV/ºC. Darüber hinaus bieten sie eine kurze Anstiegszeit von nur 1,0 ns ohne Überschwingen und ein induktionsfreies (<0.08 μH) und Hot-Spot-freies Design. Die Widerstände zeichnen sich außerdem durch extreme ESD-Festigkeit aus; sie widerstehen elektrostatischen Entladungen bis über 25 kV, das erhöht die Zuverlässigkeit.

Die neuen Z-Foil-Widerstände sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Bulk Metal ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

 
Z-Foil
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account